En Compamed, Festo muestra el nuevo controlador CECC-AX en una aplicación de dosificación de líquidos. Combina la programación de PLC con Python, lo que permite una implementación flexible de diversas funciones en un espacio de montaje mínimo. Por ello, este controlador está especialmente indicado para su uso en equipos de sobremesa compactos y subsistemas, por ejemplo, en la preparación de muestras, la preanalítica o la manipulación automatizada de líquidos y consumibles. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/10/05 | Global Controlador compacto para aplicaciones flexibles ... En Compamed, Festo muestra el nuevo controlador CECC-AX en una aplicación de dosificación de ... Leer nota de prensa
Seeds are the new gold. Why is that? Plant-based foods can feed an ever-growing world population. But climate change, pests and diseases threaten plant breeding. To help develop resistant seeds and make them available to agriculture, plant breeders need vast amounts of DNA. That is precisely why Synchron Lab has developed the "DNA factory", which is automated with handling gantries, electric axes, pneumatic grippers and sensors from Festo. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2023/11/08 | Global Germany A real modular DNA factory Seeds are the new gold. Why is that? Plant-based foods can feed an ever-growing world population ... Leer nota de prensa
Si algo nos ha enseñado la pandemia de coronavirus es la gran necesidad que tienen los laboratorios de conseguir un alto flujo de muestras. Cumplir con este requisito ya no es posible, incluso contando con personal de laboratorio altamente cualificado. Los procesos de laboratorio ya no podían prescindir de la automatización. Por esa razón, la empresa neerlandesa MolGen ha desarrollado PurePrep TTR, una solución capaz de preparar 320 muestras de pacientes por hora para el procesamiento molecular. Y dentro de esta solución se encuentra la... Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2023/04/03 | Global Alta velocidad en el flujo de muestras Si algo nos ha enseñado la pandemia de coronavirus es la gran necesidad que tienen los laboratorios ... Leer nota de prensa
Dispensing, aspirating, pipetting – precision is a must when handling very small volumes of liquid. So how do specialists in laboratory automation manage to meet their quality requirements reliably and efficiently, even with high throughputs? How do they achieve reproducible results and avoid contamination? The Life Science webinar from automation specialist Festo provides clear answers to these and many other questions. When? On Wednesday, 16 June 2021, from 3:30 to 4:30 pm (CET) at the following link: https://festo.com/liquidhandling-webinar Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2021/05/27 | Global How to control precisely very small volumes of ... Dispensing, aspirating, pipetting – precision is a must when handling very small volumes of liquid ... Leer nota de prensa
2024/04/08 | Global Analytica 2024 April 9th to 12th, 2024 Comunicados de prensa (9) Imágenes (34) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG