© Festo SE & Co. KG
Recirculating conveyor system
Multi-Carrier-System®: the flexible modular transport system can be adapted to different formats via software at the push of a button.
© Festo SE & Co. KG
Multi-Carrier-System® 3
Multi-Carrier-System®: the flexible modular transport system can be adapted to different formats via software at the push of a button.
© Festo SE & Co. KG
Gripper system
High flexibility: Different box sizes and the matching number of products are set directly in the Multi-Carrier-System® MCS using the freely positionable carriers. The products can be individually transported, grouped and synchronously packaged on...
© Festo SE & Co. KG
VTEM and MCS complete system
Format change at the push of a button: two Festo innovations enable fast and straightforward format changes on just one machine – the Festo Motion Terminal VTEM and the Multi-Carrier-System® MCS.
© Festo SE & Co. KG
DGST compact slide - 2
Introducing the industry’s most compact slide unit – the DGST, along with a new range of compact cylinders and guided cylinders to provide the ideal drive combination for compact assembly systems.
© Festo SE & Co. KG
ELCC cantilever axis
ELCC cantilever axis from Festo can cut cycle times in handling applications by up to 30%.
DFPC actuador lineal neumático
Libertad de elección: El actuador lineal neumático de doble efecto DFPC de Festo para el accionamiento de válvulas de proceso es disponible en la económica variante estándar preconfigurada o como versiones configuradas de forma individual.
© Festo SE & Co. KG
2020/04/09
|
Global
La lengua de camaleón de la automatización gana premios de diseño
Agarrar piezas como la lengua de un camaleón: el principio activo de la pinza de forma adaptativa DHEF ...
Leer nota de prensa
Agarrar piezas como la lengua de un camaleón: el principio activo de la pinza de forma adaptativa DHEF de Festo imita el funcionamiento de la lengua de un camaleón. Esto le permite agarrar, recopilar y depositar objetos con formas diferentes sin necesidad de una conversión manual. Por ello ha recibido los galardones de renombre mundial iF Design Award y Red Dot Design Award en el año 2020.
© Festo SE & Co. KG
DHEF Pinza de forma adaptativa 1
La pinza de forma adaptativa DHEF: como la lengua de un camaleón, agarra de forma segura objetos redondos, delicados y de formas irregulares. Por este concepto de sujeción fuera de lo normal, la pinza de Festo ha recibido los premios de diseño iF...
© Festo SE & Co. KG
Cabinet Guide Online 2
Numerosas variantes individuales de armarios de maniobra: rápidamente con la herramienta online "Cabinet Guide Online".