© Festo SE & Co. KG
VEAE en respirador artificial
La válvula proporcional es adecuada para su uso en respiradores artificiales móviles o fijos en la atención ambulatoria o en clínicas.
© Festo SE & Co. KG
VEAE válvula proporcional
Ya se trate de oxígeno, aire, nitrógeno o gases inertes: la válvula proporcional VEAE regula caudales de gas de forma estable y precisa. (Fotografía: Festo)
Supra Drive 2.0
© Festo SE & Co. KG
SupraDrive 2.0
With superconductor technology, objects can be stored and moved without contact – as with the SupraDrive 2.0.
SupraMultitool
© Festo SE & Co. KG
SupraMultitool
At the SupraMultitool exhibit, a handling system positions a workpiece carrier on two different magnets in turn.
BionicWorkplace
© Festo SE & Co. KG
BionicWorkplace 2
El futuro pertenece a la técnica de los sensores: los sensores y los sistemas de cámara registran las posiciones del operario, los componentes y las herramientas.
BionicWorkplace
© Festo SE & Co. KG
BionicWorkplace 3
La imagen del futuro: una persona puede manejar de forma intuitiva el BionicCobot mediante el movimiento, el tacto o la voz.
BionicWorkplace
© Festo SE & Co. KG
BionicWorkplace 1
El concepto revolucionario de Festo: en el BionicWorkplace, el operario trabaja con un brazo robot y numerosos sistemas de asistencia que se encuentran vinculados entre sí.
SupraModule
© Festo SE & Co. KG
SupraModule_4
With the SupraModule, different applications can be carried out with the same system in a floating position and controlled wirelessly. Depending on requirements, different systems can be attached to the carrier, for example a compact gripper.
SupraModule
© Festo SE & Co. KG
SupraModule_3
With the SupraModule, different applications can be carried out with the same system in a floating position and controlled wirelessly. Depending on requirements, different systems can be attached to the carrier, for example a compact gripper.
SupraModule
© Festo SE & Co. KG
SupraModule_2
With the SupraModule, different applications can be carried out with the same system in a floating position and controlled wirelessly. Depending on requirements, different systems can be attached to the carrier, for example a compact gripper.