SupraModule
© Festo SE & Co. KG
SupraModule 1
With the SupraModule, different applications can be carried out with the same system in a floating position and controlled wirelessly. Depending on requirements, different systems can be attached to the carrier, for example a compact gripper.
SupraModule
© Festo SE & Co. KG
2023/03/13
|
Global
SupraModule: Modulare Lösung für die Laborautomation
In future-oriented fields such as laboratory automation or biotechnology the requirements placed on the ...
Leer nota de prensa
In future-oriented fields such as laboratory automation or biotechnology the requirements placed on the cleaning of production facilities and their purity are very high. With superconductor technology, objects can be moved and handled without contact, which is ideal for such applications. At the Hannover Messe 2020 trade fair, Festo will be presenting the SupraModule concept, which enables wireless control of functions on a magnetic, floating carrier ...
© Festo SE & Co. KG
Pantalla de la guía Handling Guide Online
Con la Handling Guide Online, los fabricantes de máquinas y equipos pueden reducir en hasta un 70 % el tiempo que transcurre para que el sistema de manipulación esté instalado en la planta del cliente.
© Festo SE & Co. KG
CPX-AP-I
Un sistema Remote IO preparado para el futuro de la digitalización: el CPX-AP-I de Festo. (Fotografiía: Festo AG & Co. KG)
© Festo SE & Co. KG
Kia Montaje de ruedas
El montaje de ruedas durante la fabricación de turismos en Kia Motors, en Eslovaquia: el compensador convence también aquí gracias a sus ventajas ergonómicas. (Fotografía: Kia Motors Eslovaquia)
© Festo SE & Co. KG
Kia montaje de puertas
Montaje de puertas en la producción de vehículos: Kia Motors Eslovaquia apuesta por el compensador. (Fotografía: Kia Motors Eslovaquia)
© Festo SE & Co. KG
Compensador
Ergonomía para una mayor eficiencia: los compensadores servoneumáticos con solución de accionamiento YHBP de Festo permiten a los trabajadores elevar y mover grandes masas con total facilidad en tareas de montaje y logística.
© Festo SE & Co. KG
PreAudit 3
Los resultados documentados proporcionan indicaciones y recomendaciones en materia de eficiencia energética.  
© Festo SE & Co. KG
PreAudit 2
Los expertos en aire comprimido de Festo revelan un enorme potencial de ahorro, por ejemplo, mediante la medición de la caída de presión.
© Festo SE & Co. KG
PreAudit 1
El PreAudit proporciona una visión general del sistema de aire comprimido al completo, desde el compresor hasta la aplicación neumática.