© Festo SE & Co. KG
2023/04/03
|
Global
Alta velocidad en el flujo de muestras
Si algo nos ha enseñado la pandemia de coronavirus es la gran necesidad que tienen los laboratorios de ...
Leer nota de prensa
Si algo nos ha enseñado la pandemia de coronavirus es la gran necesidad que tienen los laboratorios de conseguir un alto flujo de muestras. Cumplir con este requisito ya no es posible, incluso contando con personal de laboratorio altamente cualificado. Los procesos de laboratorio ya no podían prescindir de la automatización. Por esa razón, la empresa neerlandesa MolGen ha desarrollado PurePrep TTR, una solución capaz ...
© Festo SE & Co. KG
2023/04/24
|
Estados Unidos
Festo Automaton Solutions Featured at BrewExpo 2023
Founded in 1925 in Germany, Festo has long been associated with the breweries industry. Festo provides original ...
Leer nota de prensa
Founded in 1925 in Germany, Festo has long been associated with the breweries industry. Festo provides original equipment manufacturers (OEMs) with components and systems optimized for every brewery challenge, including precise brew house control, low-waste/high-speed can and bottle filling, and efficient end-of-line packaging. (Craft Brewers Conference & BrewExpo America, May 7-10, 2023, Nashville, Festo Booth #261)
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Pipetear
Volúmenes de pipeteo mínimos: el segundo brazo de robot con el cabezal de pipeteo distribuye los líquidos en una placa microtituladora.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Abrir el vial de muestras
En el primer paso de trabajo, el primer brazo de robot agarra con una pinza eléctrica un vial de muestras por la tapa y lo lleva a una posición para quitar la tapa.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Agarrar el vial de muestras
En el primer paso de trabajo, el primer brazo de robot agarra con una pinza eléctrica un vial de muestras por la tapa y lo lleva a una posición para quitar la tapa.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - PurePrep TTR
Alto rendimiento: el sistema PurePrep TTR prepara de forma totalmente automática 320 muestras de pacientes por hora para pruebas PCR. El sistema integra la técnica de automatización específica de laboratorios de Festo.
© Festo SE & Co. KG
El cobot de Festo y GripperAI en la logística
Festo GripperAI utiliza su propia red neuronal para calcular los puntos de agarre. Puede distinguir incluso entre diferentes técnicas de agarre y cambiar herramientas autónomamente.
© Festo SE & Co. KG
Gemelo digital Handling
Diseñar y programar de forma óptima y eficaz sistemas de manipulación ya en el modelo virtual: Así se pueden encontrar y rectificar fallos en una fase temprana, lo que después contribuirá significativamente a un funcionamiento eficiente y estable.
© Festo SE & Co. KG
Gráfica de gemelo digital
Tiempos de comercialización más rápidos, ingeniería más eficiente, mayor funcionalidad y calidad: estas son las ventajas que ofrece un gemelo digital a los fabricantes de máquinas y sistemas.
© Festo SE & Co. KG
2023/03/16
|
Global
Optimising curing presses with AI
Digitalisation and artificial intelligence (AI) are megatrends that can also offer great potential for savings ...
Leer nota de prensa
Digitalisation and artificial intelligence (AI) are megatrends that can also offer great potential for savings in tyre production. Machine learning algorithms can be implemented in a decentralised manner, for example on the edge, i.e. on the actual module to be monitored. An example is Festo AX. This AI software uses these algorithms to detect anomalies on tyre building machines or in curing presses.