© Festo SE & Co. KG
Aplicación Festo Motion Terminal VTEM Pick & Place
Pick & place altamente flexible: el Festo Motion Terminal posiciona mediante neumática.
© Festo SE & Co. KG
VAEM valve controller
Small, light, energy efficient, fast, and precise ‒ the VAEM overcomes the challenges found in micro-dispensing liquids.
Agitazione, movimenti improvvisi della bocca: il robot umanoide simula il possibile comportamento dei bambini durante un trattamento dentale.
© tmsuk, Japan
2020/11/26
|
Global
Acudir sin miedo al dentista
A nadie le gusta ir al dentista. Los niños pequeños lo odian. Para facilitar la práctica ...
Leer nota de prensa
A nadie le gusta ir al dentista. Los niños pequeños lo odian. Para facilitar la práctica de los tratamientos odontológicos infantiles, la empresa japonesa tmsuk ha desarrollado un robot humanoide con el que los futuros dentistas y auxiliares pueden ensayar de forma realista el tratamiento con niños pequeños que no dejan de retorcerse, encogerse y apretar la boca. Los movimientos realistas del humanoide son ...
© Festo SE & Co. KG
Regulador de presión proporcional VEAA/VEAB
Silencioso, suave y rápido gracias a la tecnología piezoeléctrica: el regulador de presión proporcional VEAA/VEAB
Agitazione, movimenti improvvisi della bocca: il robot umanoide simula il possibile comportamento dei bambini durante un trattamento dentale.
© tmsuk, Japan
Simulación de tratamiento odontológico con Pedia Roid 2
Retorcerse, encogerse o cerrar la boca: el robot humanoide para fines formativos simula el comportamiento de los niños durante el tratamiento odontológico.
© tmsuk, Japan
Simulación de tratamiento odontológico con Pedia Roid 1
El robot Pedia Roid para la formación de dentistas y auxiliares: la tecnología piezoeléctrica simula movimientos reales.
Español translation unavailable for Festo Showcases its Latest Automation Innovations at Pack Expo Connects.
Español translation unavailable for Festo CPX-E/VTUG.
© Festo SE & Co. KG
2020/10/01
|
Global
Agarre seguro sin aire
La pinza eléctrica estándar EHPS de Festo es el equivalente eléctrico de la pinza ...
Leer nota de prensa
La pinza eléctrica estándar EHPS de Festo es el equivalente eléctrico de la pinza neumática estándar DHPS. La EHPS se utiliza allí donde no está permitido el uso de sistemas neumáticos. El concepto de la pinza eléctrica estándar está basado en la sencillez y la escasa complejidad: toda la electrónica está integrada en la pinza, lo que evita la necesidad de un ...