Culture de la biomasse à l'échelle industrielle
À la Hannover Messe 2023, Festo présente la prochaine étape sur la voie de l'industrialisation de la transformation biologique : BionicCellFactory. Grâce à la technologie d'automatisation de Festo, la biomasse peut être cultivée à grande échelle de manière très efficace et préservant les ressources. Tout ce que nous produisons actuellement à partir de pétrole brut créant d'immenses émissions de CO2 peut également être obtenu de manière durable à partir d'algues. Avec la BionicCellFactory, Festo fait la démonstration d'un bioprocessus holistique - de la culture optimisée des algues avec surveillance et analyse continues jusqu'à la récolte, le traitement ultérieur et le raffinement des différents composants. La biomasse obtenue peut être utilisée dans les industries chimiques, alimentaires ou pharmaceutiques.
Le climat et la protection des ressources sont deux des grands défis de notre époque. Comment extraire le CO2 de l'atmosphère et contribuer activement à la protection du climat ? Comment pouvons-nous réduire notre consommation de matériaux, recycler plus de matériaux et en même temps accéder à des matières premières alternatives ? Chez Festo, nous traitons ces questions depuis un certain temps et innovons : « Nous transférons notre expertise de la technologie d'automatisation aux processus biologiques. Ici aussi, la nature est notre grand parangon. Cela nous enseigne l'efficacité des ressources, car dans la nature, il n'y a ni gaspillage ni gaspillage. Nous adaptons et accélérons les solutions à partir du format de laboratoire et les amenons à une application industrielle grâce à l'interaction des processus biologiques et techniques », explique le Dr Elias Knubben, vice-président Corporate Research and Innovation.
La cellule comme usine
Les cellules vivantes sont les plus petites usines du monde. Les cellules chloroplastiques des algues effectuent la photosynthèse pour convertir la lumière du soleil, le dioxyde de carbone et l'eau en oxygène et en sources d'énergie chimique - ou en matière organique précieuse.
Des conditions de croissance optimisées grâce à l'automatisation
Grâce à notre technologie d'automatisation, la biomasse peut être cultivée en cycle fermé de manière très efficace, économe en ressources et à grande échelle. Tout ce que nous produisons actuellement à partir de pétrole brut créant d'immenses émissions de CO2 peut également être obtenu de manière durable à partir d'algues. Ce sont de petits protecteurs de la planète car ils absorbent dix fois plus de CO2 que les plantes terrestres. Cette valeur peut être multipliée par dix grâce à une culture automatisée dans des bioréacteurs. La biomasse obtenue peut être utilisée dans les industries chimiques, alimentaires ou pharmaceutiques.
Processus holistique jusqu'à la récolte et le raffinement
Avec le projet PhotoBionicCell, Festo a présenté son premier bioréacteur pour la culture automatisée d'algues en 2022. Cette année, l'équipe interdisciplinaire de bionique va encore plus loin. Avec la BionicCellFactory, elle fait la démonstration d'un bioprocessus holistique - de la culture optimisée des algues à grande échelle avec une surveillance et une analyse continues jusqu'à la récolte et le traitement ultérieur et le raffinement des différents composants. Contrairement aux procédés chimiques, sans hautes températures, hautes pressions et toxines.
Les systèmes de production du futur
En tant qu'usine modèle, la BionicCellFactory est le modèle universel pour les systèmes de production holistiques du futur. Avec l'aide de la technologie d'automatisation Festo, il peut être adapté à n'importe quelle taille. Afin de répondre à la demande future en matières premières renouvelables, des bioréacteurs d'une capacité de plusieurs milliers de litres sont nécessaires. Une expertise dans l'automatisation des processus est nécessaire pour s'assurer que les usines peuvent produire de manière fiable les quantités souhaitées de biomasse.
Portefeuille de transformation biologique
En collaboration avec ses clients, Festo développe des solutions d'armoires de commande intelligentes pour les bioréacteurs et continue d'élargir son portefeuille. Le spécialiste de l'automatisation assure un contrôle de processus stable et précis avec une productivité maximale. Cela comprend des stratégies de fumigation et d'alimentation optimisées, des algorithmes de contrôle, des capteurs logiciels pour la détermination de la biomasse en temps réel et des concepts de système pour les processus de production biosourcés.
Festo assistera également les exploitants d'installations avec des diagnostics, une maintenance et un contrôle à distance via le cloud. Des processus de création de valeur robustes et une utilisation facile des modules du système seront importants si un grand nombre d'unités de production modulaires pour l'extraction de matières premières et la fixation du carbone doivent être construites et exploitées dans le monde à l'avenir.
Nouveaux profils d'emploi pour les nouvelles technologies
Cependant, le personnel technique hautement qualifié et les biotechnologues ne sont pas disponibles partout. À cette fin, Festo Didactic analyse déjà les nouvelles exigences en matière de connaissances afin de définir des liens interdisciplinaires et d'établir des apprentissages innovants, des programmes diplômants et des qualifications supplémentaires dans les domaines de la biomécatronique, de la biointelligence et de la durabilité.
Pour plus d'informations sur la BionicCellFactory : www.festo.com/bioniccellfactory
Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,65 milliards d'euros en 2023. Sur ce total, environ 7 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.