Robuste et polyvalent
Vérin compact
Le vérin compact ADN-S est doté d'un corps monobloc et d'un poids réduit. En plus des fonctionnalités telles que les marquages des capteurs, un code datamatrix et divers emplacements, il est conçu pour s'adapter parfaitement aux espaces restreints. Il est également disponible en version sans cuivre.
Vérin cylindrique
Les concepteurs de machines et les monteurs seront impressionnés par le liftingdu vérin cylindrique DSNU t lorsqu'il s'agit de concevoir une machine efficace. Ses caractéristiques comprennent plusieurs méplats ainsi que des roulements en polymère moulés par injection. Le résultat final est un vérin cylindrique ISO qui est encore plus lisse et plus convivial. Grâce à l'amortissement PPS auto-ajusté, les temps de montage sont considérablement réduits. Le vérin cylindrique est doté d'une clé de produit Festo pour une identification et une commande faciles.
Mini-chariot
Le mini-chariot le plus petit du marché existe désormais également dans une version à axe longitudinal symétrique. Cela signifie que deux chariots DGST peuvent désormais être placés côte à côte pour gagner de la place, sans qu'il soit nécessaire d'installer l'alimentation en air comprimé entre elles. Le mini-chariot allie précision et puissance à une compacité élevée.
Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,45 milliards d'euros en 2024. Sur ce total, plus de 8 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.