2021/06/14
ID: 2556

Precise switching

Valve control with holding current reduction

The valve control module VAEM from Festo makes precise switching of solenoid valves easier than ever. Up to 8 channels can be parameterised individually. A time resolution of only 0.2 ms and control of the valves via current – not voltage – ensure high precision, e.g. for dispensing applications. The holding current reduction saves energy and minimises heat input.

Customers currently wishing to implement holding current reduction or control solenoid valves very precisely have to design the relevant control electronics themselves. The valve control module VAEM is extremely easy to parameterise thanks to its RS232 interface – and via a GUI. This simplifies the configuration and control of solenoid valves, as the settings for the inrush and holding currents as well as the respective time constants can be defined independently for each channel. The module also improves the precision of the switching behaviour of the valves, as it is controlled by current rather than voltage. The dispensing process is controlled via an external trigger signal or the communication interface.

 

Its compact form makes it suitable not only for bench-top devices in laboratory automation, but also anywhere where solenoid valves are used. The valve control module VAEM is ideal for controlling dispense heads, as each channel can be controlled individually. Users can therefore calibrate even the smallest manufacturing tolerances or viscosity differences and achieve above-average tip-to-tip coefficients of variation.

Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,65 milliards d'euros en 2023. Sur ce total, environ 7 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.

© Festo SE & Co. KG
VAEM
Le module de commande de distributeur VAEM Festo facilite plus que jamais la commutation précise des électrovannes.

Interlocuteurs

Téléchargements

Partager le communiqué de presse