Guideline for functional safety
For all the latest information on safety issues in factory and process automation, look no further than the brochure "Guideline for functional safety” from Festo. The 140-page document explains how production and design engineers can best realise safe machines in factory automation or safe systems in process industries, and how they can successfully implement safety requirements.
Machines have to be designed in a way that protects people, animals, property and the environment from harm. The objective is to prevent damage of any type. Using safety-related pneumatic and electric components from Festo provides you with the security that safety measures are implemented in line with the EC Machinery Directive.
The "Guidelines for machine and system safety" brochure covers the core questions about safety-related pneumatics and electrical engineering. It provides answers to questions such as
• Why use safety-related pneumatic and electric components at all?
• How can I identify the risk posed by a machine or interlinked machine to the operator or
user?
• Which directives and standards apply?
• Which protective measure are based on these?
• What are the most common protective measures?
Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,65 milliards d'euros en 2023. Sur ce total, environ 7 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.