Linee guida per la sicurezza
Tutti gli ultimi aggiornamenti sui problemi di sicurezza nell'automazione di fabbrica e di processo disponibili nella brochure "Linee guida per la sicurezza funzionale" di Festo. Un documento di 140 pagine che illustra come ingegneri di produzione e progettisti possono implementare con successo i requisiti di sicurezza nella realizzazione di macchinari, nell'automazione di fabbrica e di processo.
Le macchine devono essere progettate in modo da proteggere persone, animali, beni e ambiente da eventuali danni. L'utilizzo di componenti pneumatici ed elettrici Festo garantiscono che le misure di sicurezza siano implementate in linea con la Direttiva Macchine CE.
La brochure "Linee guida per la sicurezza di macchine e sistemi" risponde alle domande più frequenti su pneumatica e ingegneria elettrica legate alla sicurezza, ad esempio:
• Perché utilizzare componenti pneumatici ed elettrici legati alla sicurezza?
• Come posso identificare il rischio rappresentato da una macchina o dall’interazione tra macchina e operatore?
• Quali standards o direttive applicare?
• Quali sono le misure di prevenzione in questi casi?
• Quali sono le più comuni misure di prevenzione?
Questa guida informativa può essere scaricata gratuitamente all'indirizzo www.festo.com/safety.
Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.800 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,81 miliardi di euro nel 2022. Ogni anno circa il 7% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.