First programmable proximity switch
Adjusting the proximity switches for detecting the end position of a pneumatic cylinder’s piston stroke is often a complex process. Not so with the SDBT-MSX from Festo, the first proximity switch with automatic switching point adjustment.
Commissioning a proximity switch has never been easier for users in factory automation, the electronics industry and in small parts handling. Simply install the SDBT-MSX in the approximate end position, connect the cable to the controller and switch on the system. That's all there's to it.
Flexible learning
Since the switching point is learned during operation, there is no need for a power supply during installation! Alternatively, commissioning technicians can also use the capacitive control button to teach in the switching point manually. The PNP/NPN and NO/NC settings as well as a switching window range from 2 to 15 mm can also be defined. This flexibility greatly reduces the variety of proximity switches that must be kept in stock.
The proximity switch SDBT-MSX fits in all drives with a T-slot. It best matches drives from Festo such as the standards-based cylinder DSBC, the guided drive DFM, the round cylinder DSNU, the compact cylinder ADN or the mini slide DGST. The SDBT-MSX is part of the Festo Core Range, which means short delivery times and worldwide availability. With its attractive price and long service life, the sturdy proximity switch is ideal for many applications in different industries.
Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,45 milliards d'euros en 2024. Sur ce total, plus de 8 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.