Boucler la boucle de l'électromobilité durablement
Recyclage automatisé
Cependant, après que les batteries ont été retirées du véhicule et avant qu'elles ne puissent être recyclées, elles peuvent être utilisées dans ce que l'on appelle des "fermes de batteries" ou des systèmes de stockage stationnaires. La dernière étape de la vie d'une batterie est un recyclage approprié. Tout d'abord, les packs doivent être désassemblés mécaniquement en modules, cellules de batterie et autres composants. Il s'agit pour l'instant d'une activité manuelle, lourde et laborieuse. Festo propose déjà des concepts d'automatisation modulaires qui accélèrent et simplifient ce processus.
L'étape suivante consiste à séparer les matériaux tels que le métal, les plastiques et d'autres matériaux. Cependant, l'accent n'est pas mis ici exclusivement sur la solution d'automatisation. Festo propose des produits d'automatisation de processus adaptés à cette étape, en particulier pour les méthodes de recyclage hydrométallurgiques. Une large gamme de vannes de process est utilisée pour les substances gazeuses, solides ou liquides.
Systèmes de démontage pour modules et packs
Des systèmes d'usine spéciaux sont déjà prévus pour ces tâches. Jusqu'à présent, Festo a développé et présenté une première version d'un système de démontage modulaire mécanique pour modules et packs de batteries. Celui-ci utilise à la fois des systèmes de manipulation et de préhension ainsi que des composants éprouvés du portefeuille d'automatisation pneumatique et électrique de Festo.
Festo a également un œil sur l'avenir de l'électromobilité et est impliqué dans la recherche de concepts de production pour de nouveaux types de batteries à semi-conducteurs. Les experts prédisent que ces dispositifs de stockage encore plus puissants remplaceront les batteries lithium-ion actuellement utilisées dans les années à venir.
Exigences des nouvelles gigafactories pour les sites de production
De vastes zones, des liaisons de transport favorables, de faibles coûts de développement et un approvisionnement énergétique sûr et durable sont des conditions préalables importantes qui se trouvent généralement loin des centres urbains. Un autre aspect important est d'avoir suffisamment de personnel qualifié. La conversion à l'électromobilité crée non seulement de nouvelles usines, mais aussi de nouvelles tâches, activités et profils d'emploi pour lesquels les employés doivent être formés et éduqués.
La formation est une priorité
Festo Didactic propose des programmes de formation spécifiques, permettant aux employés d'acquérir l'expertise nécessaire dans les usines de production hautement automatisées. L'offre comprend une formation pratique et pratique dans les usines, la mise en place d'usines d'apprentissage internes et un contenu d'apprentissage numérique accessible sur la Festo Learning Experience (Festo LX) indépendamment de l'heure et du lieu. Et tous ces éléments abordent également la question de la durabilité.
Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,45 milliards d'euros en 2024. Sur ce total, plus de 8 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.