2024/05/02
ID: 4599

Reliably gripping and turning small parts

The Festo rotary gripper module EHMD in many life science applications

The extremely compact rotary gripper module EHMD is the ideal choice in many life science applications where small objects need to be gripped and turned in confined spaces. For example, it can be used in laboratory automation to open a variety of sample vials with ease. The Z module automatically adjusts to the thread pitches of the caps, eliminating changeover times.

The rotary gripper module EHMD reliably carries out all tasks assigned to it, whether for in vitro diagnostics, cell or genome research or quality inspections in the biotech and pharmaceutical industries. This also applies to preparing and analysing samples, loading centrifuges, gripping, rotating and placing microwell plates or even opening and closing sample vials of different sizes.

 

Combined with a 3D gantry and a camera, it can carry out quality inspections, recognise bar codes, or print labels with a label printer. It is also perfect for use in light assembly or in the electronics industry.

 

Pneumatic or electric

The EHMD comes in a fully electric version or with a pneumatic gripper. Both permit infinite rotation. The optional assembly module with Z compensation automatically adjusts to the thread pitch of the caps without moving the Z-axis. When powered by the Festo motor controller CMMT-ST, it allows sample containers of unknown size to be gripped and turned with variable levels of force.

 

Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,45 milliards d'euros en 2024. Sur ce total, plus de 8 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.

© Festo SE & Co. KG
Rotary gripper module EHMD
The compact rotary gripper module EHMD comes in a fully electric version or with a pneumatic gripper.