© Festo SE & Co. KG
Régulateur de pression proportionnelle VEAA/VEAB
Silencieux, fluide et rapide grâce à la technologie piézo : le régulateur de pression proportionnelle VEAA/VEAB.
Agitazione, movimenti improvvisi della bocca: il robot umanoide simula il possibile comportamento dei bambini durante un trattamento dentale.
© tmsuk, Japan
Pedia Roid Simulation de traitement dentaire 2
Agitation, contraction ou fermeture soudaine de la bouche : le robot humanoïde à des fins de formation simule le comportement possible des enfants lors d'un traitement dentaire.
© tmsuk, Japan
Pedia Roid Simulation du traitement dentaire 1
Le robot Pedia Roid pour la formation des dentistes et des assistants dentaires : la technologie Piezo simule des mouvements réalistes.
© Festo SE & Co. KG
Pipetage dans des microplaques
Les étapes du processus d'ajout de différents liquides aux microplaques sont automatisées et reliées dans un espace très compact.
© Festo SE & Co. KG
2020/08/07
|
Globale
Les mini-usines en conteneurs aident à réduire les pénuries de masques
Les masques de protection sont rares en ces temps de coronavirus, alors pourquoi ne pas en produire ...
Lire le communiqué de presse
Les masques de protection sont rares en ces temps de coronavirus, alors pourquoi ne pas en produire vous-même ?! Avec un système de la société Mikron, c'est presque à la portée de tous. Ce système évolutif produit 50 à 100 masques par minute, selon la version. Avec le soutien technique de Festo, Mikron a réussi à développer le système en seulement six semaines.
© Festo SE & Co. KG
Servovariateur CMMT-ST/AS dans le système Mikron pour la production de masques
Compatible avec les contrôleurs de niveau supérieur de Beckhoff, Siemens ou Rockwell : le servovariateur CMMT-ST/AS Festo.
© Festo SE & Co. KG
Actionneur guidé DFM dans le système Mikron pour la production de masques
Disponible dans le monde entier et rapidement : la gamme standard Festo avec ici l'actionneur guidé DFM pour préparer les contours d'oreille.
© Festo SE & Co. KG
Système Mikron pour la production de masques 2
Contours d'oreille ajoutés et terminés : le système évolutif de Mikron produit 50 à 100 masques par minute selon la version.
© Festo SE & Co. KG
Système Mikron pour la production de masques 1
Intègré dans un conteneur d'expédition de 20 pieds : le système de la société Mikron peut produire 50 à 100 masques de protection par minute.
© Festo SE & Co. KG
Dispositif d'oxygène portable
Amélioration de la qualité de vie dans les applications mobiles avec des bruits de commutation inaudibles grâce à la technologie piezo silencieuse.