© Festo SE & Co. KG
2024/06/06
|
Globale
Festo Expands its Portfolio with Multilayer Manifolds
Festo is expanding its portfolio to include multilayer manifolds made of plastic (bonded manifolds) in order to ...
Lire le communiqué de presse
Festo is expanding its portfolio to include multilayer manifolds made of plastic (bonded manifolds) in order to be able to offer manufacturers of medical and laboratory equipment solutions from a single source. To this end, Festo is taking over the production systems and processes for manufacturing these complex plastic manifolds from Carville, a leading company in this field.
© Festo SE & Co. KG
Multilayer Manifold
Multilayer manifolds for manufacturers of medical and laboratory equipment: in future, Festo will offer these in combination with media-separated valves from a single source. 
© Wellspect
2023/02/13
|
Globale
37 000 € de coûts énergétiques en moins dans la technique médicale
Le terme "durabilité" se transforme trop souvent en pure parole. Ce n'est pas le cas chez ...
Lire le communiqué de presse
Le terme "durabilité" se transforme trop souvent en pure parole. Ce n'est pas le cas chez Wellspect. Ce leader mondial dans la fabrication de solutions pour les soins médicaux d'incontinence a fait de la durabilité une partie intégrante de sa stratégie d'entreprise et s'engage à la mettre en pratique. Pas étonnant que l'usine de l'entreprise à Mölndal ...
© Festo SE & Co. KG
Analyseur de débit d'air SFGA
Un système de mesure autonome avec enregistreur de données pour enregistrer le débit et la pression directement sur le système facilite l'audit d'efficacité énergétique.
© Wellspect
Wellspect - Audit d'efficacité énergétique
Dans le cadre de la stratégie de développement durable de Wellspect : Bo Lilja (à droite), expert en efficacité énergétique chez Festo Suède, réalise l'audit d'efficacité énergétique en présence d'Erik Blomholt, ingénieur de...
© Festo SE & Co. KG
2022/11/11
|
Globale
Playing it safe in the assembly of MRI machines
The future belongs to human-robot cooperation. System builder BEC developed such a collaborative solution for ...
Lire le communiqué de presse
The future belongs to human-robot cooperation. System builder BEC developed such a collaborative solution for Siemens Healthineers. It inserts coils weighing several tonnes precisely into the magnets of magnetic resonance imaging (MRI) machines. Electric cylinders from Festo, which ensure the coils are securely gripped, play a crucial role here.  
© Festo SE & Co. KG
BEC – Cooperation with Festo
Hans-Günther Nusseck, project manager at BEC (left), and Timo Kloker, sales engineer at Festo, discussing the use of the Festo electric cylinders in the system.
© Festo SE & Co. KG
BEC – Hans-Günther Nusseck
Hans-Günther Nusseck, project manager at BEC