Festo presented a unique concept for the simple storage and safe transportation of hydrogen using bacteria with its “BionicHydrogenBattery” exhibit in 2024. The company also demonstrated how industrial bioprocesses can be operated efficiently in the long-term using a wide range of components and solutions from the Festo product portfolio. Festo is also committed to biologization as a field of learning: with modular learning systems, an additional Chamber of Commerce qualification and the development of a “Biomechatronics” degree course. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2024/04/19 | Globale Biologization Makes Ecological Innovations ... Festo presented a unique concept for the simple storage and safe transportation of hydrogen using ... Lire le communiqué de presse
À la Hannover Messe 2023, Festo présente la prochaine étape sur la voie de l'industrialisation de la transformation biologique : BionicCellFactory. Grâce à la technologie d'automatisation de Festo, la biomasse peut être cultivée à grande échelle de manière très efficace et préservant les ressources. Tout ce que nous produisons actuellement à partir de pétrole brut créant d'immenses émissions de CO2 peut également être obtenu de manière durable à partir d'algues. Avec la BionicCellFactory, Festo fait la démonstration d'un bioprocessus... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 22.03.2023 | Globale Culture de la biomasse à l'échelle industrielle À la Hannover Messe 2023, Festo présente la prochaine étape sur la voie de l'industrialisation de la ... Lire le communiqué de presse
Les algues sont de petits sauveurs du climat. Même à l'état naturel, ce sont des photosynthétiseurs extrêmement efficaces qui absorbent dix fois plus de dioxyde de carbone (CO₂) que les plantes terrestres. Dans les bioréacteurs équipés de capteurs appropriés, de pilotage adequat et d'automatisation, l'efficacité des algues peut être portée à cent fois celle des plantes terrestres. Cela montre qu'elles ont un potentiel important pour une économie circulaire neutre sur le plan climatique. Avec le projet de recherche PhotoBionicCell, Festo... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 28.09.2022 | Globale Culture automatisée de la biomasse Les algues sont de petits sauveurs du climat. Même à l'état naturel, ce sont des photosynthétiseurs ... Lire le communiqué de presse
Festo and Q.ANT, a wholly owned subsidiary of TRUMPF, are entering into a strategic partnership to cultivate biomass on an industrial scale. The two companies aim to achieve this using a combination of automation technology from Festo and quantum technology from Q.ANT. Algae offers significant potential in this context. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2022/05/23 | Global Q.ANT and Festo agree strategic partnership Festo and Q.ANT, a wholly owned subsidiary of TRUMPF, are entering into a strategic partnership to ... Lire le communiqué de presse
2024/02/21 | Global Hannover Messe Press Preview 2024 The future of our planet also presents Festo with major challenges. On the one hand, it is about supplying the world's ... Communiqués de presse (6) Images (20) Voir le dossier de presse Image Festo SE & Co. KG
2023/02/14 | Globale Hannover Messe Press Preview 2023 The future of our planet also presents Festo with major challenges. On the one hand, it is about supplying the world's ... Communiqués de presse (4) Images (23) Voir le dossier de presse Image Festo SE & Co. KG