Festo presented a unique concept for the simple storage and safe transportation of hydrogen using bacteria with its “BionicHydrogenBattery” exhibit in 2024. The company also demonstrated how industrial bioprocesses can be operated efficiently in the long-term using a wide range of components and solutions from the Festo product portfolio. Festo is also committed to biologization as a field of learning: with modular learning systems, an additional Chamber of Commerce qualification and the development of a “Biomechatronics” degree course. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2024/04/19 | Global Biologization Makes Ecological Innovations ... Festo presented a unique concept for the simple storage and safe transportation of hydrogen using ... Lire le communiqué de presse
À la Hannover Messe 2023, Festo présente la prochaine étape sur la voie de l'industrialisation de la transformation biologique : BionicCellFactory. Grâce à la technologie d'automatisation de Festo, la biomasse peut être cultivée à grande échelle de manière très efficace et préservant les ressources. Tout ce que nous produisons actuellement à partir de pétrole brut créant d'immenses émissions de CO2 peut également être obtenu de manière durable à partir d'algues. Avec la BionicCellFactory, Festo fait la démonstration d'un bioprocessus... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 22.03.2023 | Global Culture de la biomasse à l'échelle industrielle À la Hannover Messe 2023, Festo présente la prochaine étape sur la voie de l'industrialisation de la ... Lire le communiqué de presse