Grâce au GPS intérieur radio avec technologie bande ultra-large (UWB), les BionicSwifts peuvent voler en toute sécurité et selon un schéma coordonné dans un espace aérien défini. Pour exécuter ces manœuvres de vol le plus fidèlement possible, les ailes sont calquées sur le plumage de vrais oiseaux. L'agilité des oiseaux artificiels n'est pas seulement due à leur conception légère et à leur cinématique aérodynamique, mais aussi à l'intégration de fonctions. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 01.07.2020 | Globale Les plumes artificielles font voler les oiseaux ... Grâce au GPS intérieur radio avec technologie bande ultra-large (UWB), les BionicSwifts peuvent ... Lire le communiqué de presse
Le changement industriel exige un nouveau type d'interaction entre les hommes, les machines et les données. À l'avenir, les opérateurs et les robots travailleront de plus en plus étroitement ensemble. C'est pourquoi Festo a travaillé intensivement sur des systèmes qui, par exemple, peuvent soulager les personnes d'activités répétitives ou dangereuses tout en ne posant aucun risque. L'intelligence artificielle joue ici un rôle central. Le BionicMobileAssistant est un prototype d'un système robotique qui se déplace indépendamment en trois... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 01.07.2020 | Globale Quand un système robotique mobile intègre la ... Le changement industriel exige un nouveau type d'interaction entre les hommes, les machines et les ... Lire le communiqué de presse
Saisir des pièces comme la langue d'un caméléon - c'est le principe de fonctionnement de la pince adaptative DHEF de Festo. La pince peut saisir, rassembler et remettre en place des objets de nombreuses formes différentes sans nécessiter de réglage manuel. C'est pourquoi elle a remporté des distinctions renommées en 2020, notamment le iF Design Award et le Red Dot Design Award. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 09.04.2020 | Global La langue de caméléon pour l'automatisation ... Saisir des pièces comme la langue d'un caméléon - c'est le principe de fonctionnement de la pince ... Lire le communiqué de presse
Short product life cycles and a high diversity of variants are requirements brought about by industrial change. At the same time, it is becoming increasingly important to ensure that employees can rapidly and intuitively adapt to new tasks. This calls for new forms of collaboration between people, machinery and software. A key role is played here by self-learning systems with artificial intelligence and by robot-based automation solutions that can work hand in hand with the human operator and can form networks with each other. All these... Lire le communiqué de presse Image Artist 2018/04/23 | Globale BionicWorkplace: Human-robot collaboration with ... Short product life cycles and a high diversity of variants are requirements brought about by ... Lire le communiqué de presse