Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in assembly and logistics to lift and move loads effortlessly, using just two fingers. At the heart of the balancer is the powerful and reliable drive solution YHBP from Festo with automatic weight detection and safety Performance Level d – perfect for the automotive and packaging industries. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2024/02/15 | Global Moving loads at the tip of two fingers Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in ... Lire le communiqué de presse
Seeds are the new gold. Why is that? Plant-based foods can feed an ever-growing world population. But climate change, pests and diseases threaten plant breeding. To help develop resistant seeds and make them available to agriculture, plant breeders need vast amounts of DNA. That is precisely why Synchron Lab has developed the "DNA factory", which is automated with handling gantries, electric axes, pneumatic grippers and sensors from Festo. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2023/11/08 | Global Germany A real modular DNA factory Seeds are the new gold. Why is that? Plant-based foods can feed an ever-growing world population ... Lire le communiqué de presse
Ouvrir des récipients d'échantillons et pipeter des échantillons liquides dans le même espace de travail ? C’est possible ! Le nouveau portique multi-axes EXCL de Festo équipé d’une petite surface au sol pour les appareils de table et d’une commande de mouvement basée sur PCB permet un réel gain de place au sein d’un laboratoire. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 08.11.2023 | Global Bénéficier de plusieurs fonctionnalités au sein d ... Ouvrir des récipients d'échantillons et pipeter des échantillons liquides dans le même espace de ... Lire le communiqué de presse
Le logiciel GripperAI de Festo permet un "prélèvement à l'aveugle" et donc des solutions de manutention autonomes avec presque tous les robots, cobots ou portiques cartésiens. La société ibk Ingenieur Consult GmbH propose une cellule robotisée configurable en ligne comme modèle d'entrée de gamme. Cela pourrait devenir la solution brevetée pour de nombreuses tâches de préhension, y compris les conceptions personnalisées et les services d'intégration. Quel utilisateur de robots, cobots ou portiques cartésiens ne rêve pas de pouvoir... Lire le communiqué de presse Image © IBK IngenieurConsult / Festo SE & Co. KG 14.04.2023 | Globale Prélèvement de goupilles à l’aveugle Le logiciel GripperAI de Festo permet un "prélèvement à l'aveugle" et donc des solutions de ... Lire le communiqué de presse
2025/06/23 | Globale Automatica exhibition 24-27 June 2025 in Munich/Germany Communiqués de presse (6) Images (20) Voir le dossier de presse Image Festo SE & Co. KG
2025/02/10 | Global LogiMAT March 11 - 13, 2025. Stuttgart Trade Fair Centre. You are cordially invited to visit the Festo Booth in hall 3, stand ... Communiqués de presse (4) Images (10) Voir le dossier de presse Image Festo SE & Co. KG