Le Portugal est le champion du monde du liège : avec la plus grande superficie sous chênes-lièges, les Portugais sont aussi les plus grands exportateurs de liège au monde. Bien que le liège lui-même soit léger, il est d'autant plus volumineux qu'il est mal conditionné. Afin d'économiser de l'énergie et des émissions de CO₂ pendant le transport, le groupe ESI a développé un système d'emballage des bouchons en liège qui nécessite 30 % de volume d'emballage en moins, se passant de plastique. À bord : technologie d'automatisation de Festo. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 27.05.2022 | Globale Économisez 30 % de volume Le Portugal est le champion du monde du liège : avec la plus grande superficie sous chênes-lièges ... Lire le communiqué de presse
Indonesia wants to become one of the ten leading economies by 2030. The way to achieve this is through the digital transformation of the Indonesian industry. Festo is a strong partner in the government programme “Making Indonesia 4.0”. For more than 30 years, the company has had its own local national company and supports the competitiveness of all domestic industries, such as food, automotive, textiles, pharmaceuticals and electronics, with customised automation and qualification solutions. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2021/04/12 | Global „We make Indonesia 4.0“ Indonesia wants to become one of the ten leading economies by 2030. The way to achieve this is ... Lire le communiqué de presse