© Festo SE & Co. KG
Cobot E30
Magswitch E-Series intelligent magnetic grippers reduce end-effector size, lower cycle time, ensure safety, and offer new solutions. Shown here is the CoBot SmartMagGrip E30 for collaborative robotic applications.Magswitch E-Series intelligent...
© Festo SE & Co. KG
2021/12/07
|
Irlande, Grande-Bretagne
Festo automation and support help accelerate the drive to vehicle ...
Festo continues to broaden its expertise and resources to support the automotive industry's changing needs ...
Lire le communiqué de presse
Festo continues to broaden its expertise and resources to support the automotive industry's changing needs as it transforms from the internal combustion engine (ICE) towards electrification. From its comprehensive product portfolio, Festo offers coordinated solutions for the robust, safe and precise gripping and transport of battery cells, along with many years of experience to help optimise machine safety and energy efficiency.
© Festo SE & Co. KG
Pince FinRay
Le préhenseur FinRay de Festo propose des doigts de préhension qui s'adaptent à la pièce à usiner. Cela permet une préhension sûre et tactile des pièces à malléabilité plastique telles que les cellules de poche.
© Festo SE & Co. KG
CPX-AP-I
Le système IO distant CPX-AP-I intègre de manière transparente tous les IO et participants IO-Link tels que les capteurs et les terminaux de distributeurs dans le réseau de communication de l'installation. Cela garantit une communication...
© Festo SE & Co. KG
Axes de broche du système de manutention cantilever ELGT
Un système de manutention en porte-à-faux basé sur des axes de broche ELGT assure un chargement et un déchargement dynamiques et sûrs de la chambre de traitement.
© Festo SE & Co. KG
Chambres de traitement de dégazage
Le cœur de l'application est la chambre de traitement. Des actionneurs pneumatiques et électriques manipulent des lances creuses et perforent les cellules de la batterie.
© Festo SE & Co. KG
2023/05/15
|
Globale
Dégazage fiable dans la production de cellules de batterie
Le dégazage et l'étanchéité sont des processus essentiels dans la production de ...
Lire le communiqué de presse
Le dégazage et l'étanchéité sont des processus essentiels dans la production de cellules de batterie qui suivent directement le contact initial des cellules de batterie avec une tension électrique. Les cellules de la batterie sont percées de lances et le gaz de formage produit lors de la mise en contact est extrait. Des actionneurs pneumatiques et électriques de Festo sont utilisés pour ...
© Festo SE & Co. KG
2022/05/23
|
Globale
Servo-pneumatic welding guns from Festo reduce downtimes by 25 percent
A leading car manufacturer has been relying on the pinpoint accuracy and efficiency of servo-pneumatic welding ...
Lire le communiqué de presse
A leading car manufacturer has been relying on the pinpoint accuracy and efficiency of servo-pneumatic welding guns from Festo for many years. So much so that they have now installed more than 2,500 welding gun robots with this technology in the premium brand’s body shops. This car manufacturer has now been able to reduce downtimes by 25 percent thanks to a predictive maintenance system from Festo which is ready for artificial intelligence.
© Festo SE & Co. KG
Dashboard Predictive Maintenance
Everything in sight: dashboards for predictive maintenance offer an overview of the machine status.