© Festo SE & Co. KG
Control for balancer on mounting plate
Reduced installation effort: The control components of the balancer are now available as a ready-to-install solution pre-assembled on a mounting plate. 
© Festo SE & Co. KG
Control for balancer in control cabinet
Reduced installation effort: The control components of the balancer are now available as a ready-to-install solution pre-assembled in the control cabinet.
French translation unavailable for Festo Automation Center jetzt TISAX zertifiziert.
© Festo SE & Co. KG
Électrification du groupe motopropulseur, réelle (électromobilité)
La demande d'automatisation pour la production de cellules de batteries et d'autres composants de véhicules électriques est en augmentation. Le degré d'automatisation de la production augmente en raison de l'électrification des...
© Festo SE & Co. KG
2021/04/08
|
Globale
Festo augmente son chiffre d'affaires grâce à l'électromobilité
En 2020, Festo a pu augmenter de 40 % son chiffre d'affaires dans le segment "machines et ...
Lire le communiqué de presse
En 2020, Festo a pu augmenter de 40 % son chiffre d'affaires dans le segment "machines et systèmes pour la production de batteries". La demande d'automatisation pour la production de cellules de batteries et d'autres composants de véhicules électriques ne cesse d'augmenter.
© Festo SE & Co. KG
Électrification du groupe motopropulseur (électromobilité)
La demande d'automatisation pour la production de cellules de batteries et d'autres composants de véhicules électriques est en augmentation. Le degré d'automatisation de la production augmente en raison de l'électrification des...
© Festo SE & Co. KG
Vacuum generator OVEM
The vacuum generator has an integrated air-saving circuit and can monitor the vacuum pressure.