© Festo SE & Co. KG
2020/10/08
|
Globale
Préhension fiable sans air
La pince standard électrique EHPS Festo est la version électrique de la pince pneumatique ...
Lire le communiqué de presse
La pince standard électrique EHPS Festo est la version électrique de la pince pneumatique DHPS. L'EHPS peut être utilisée partout où la pneumatique ne peut être employée. Le concept de la pince électrique standard est basé sur la simplicité - toute l'électronique est intégrée dans la pince, ce qui signifie qu'aucun contrôleur de moteur ...
© Festo SE & Co. KG
Pince électrique standard EHPS
La variante de pince électrique à serrage parallèle EHPS-… -LK avec mémoire intégrée pour diverses fonctions d'apprentissage.
© Festo SE & Co. KG
2020/08/07
|
Globale
Nouvelles interfaces de bus PROFINET Festo
Festo a mis à niveau ses interfaces de bus PROFINET pour la plateforme d'automatisation CPX. La ...
Lire le communiqué de presse
Festo a mis à niveau ses interfaces de bus PROFINET pour la plateforme d'automatisation CPX. La nouvelle génération dispose de quatre nouvelles fonctionnalités clés basées sur les nouveaux contrôleurs et logiciels PROFINET, la « redondance système S2 » étant la plus importante.
© Festo SE & Co. KG
Interfaces de bus PROFINET Festo
Les nouvelles interfaces de bus PROFINET Festo : de nouvelles fonctionnalités pour plus d'applications, y compris dans l'industrie du process.
© Festo SE & Co. KG
Terminal de distributeurs CPX-MPA avec module bus
Terminal de distributeurs CPX-MPA avec le nouveau module de bus CPX-FB43 : Festo a mis à niveau ses interfaces de bus PROFINET pour la plateforme d'automatisation CPX.
© Festo SE & Co. KG
Terminal de distributeurs CPX-VTSA avec module de bus
Terminal de distributeurs CPX-VTSA avec le nouveau module de bus CPX-FB44 /45 : Festo a mis à niveau ses interfaces de bus PROFINET pour la plateforme d'automatisation CPX.
© Festo SE & Co. KG
Ligne d'assemblage VUVG
Concept de production en deux étapes de Festo : dans un premier temps, les centres de production mondiaux produisent les composants de base du produit de manière efficace et en grande quantité. Cette étape de production est adaptée à la demande...
© Festo SE & Co. KG
Handling Guide Online Screen 1 DE
Handling Guide Online von Festo: Damit konfigurieren und bestellen Konstrukteure und Projekteure smart und intuitiv ihre neue Systemlösung – in gerade einmal 20 Minuten.
© Festo SE & Co. KG
Système de contrôle de la chaîne de montage des VUVG
Les produits Festo fabriquent des produits Festo : à gauche de l'image se trouve un portique de manipulation, qui a pu être configuré beaucoup plus rapidement à l'aide du Handling Guide Online.