© Festo SE & Co. KG
Cycle Nereda
La technologie Nereda est basée sur un processus cyclique simple en trois étapes, qui se déroule dans un ou plusieurs réacteurs Nereda.
© Festo SE & Co. KG
Comportement de sédimentation des granules de Nereda
La vitesse de sédimentation de la biomasse granulaire aérobie est jusqu'à trente fois plus rapide dans le procédé Nereda que dans les usines conventionnelles.
© Festo SE & Co. KG
Usine Nereda
L'usine Nereda (centre bas de l'image, deux grands réservoirs ronds et un plus petit) nécessite 75% moins d'espace que l'usine conventionnelle (centre haut de l'image, entouré d'arbres) tout en offrant les mêmes...
© Festo SE & Co. KG
2020/08/07
|
Globale
Nouvelles interfaces de bus PROFINET Festo
Festo a mis à niveau ses interfaces de bus PROFINET pour la plateforme d'automatisation CPX. La ...
Lire le communiqué de presse
Festo a mis à niveau ses interfaces de bus PROFINET pour la plateforme d'automatisation CPX. La nouvelle génération dispose de quatre nouvelles fonctionnalités clés basées sur les nouveaux contrôleurs et logiciels PROFINET, la « redondance système S2 » étant la plus importante.
© Festo SE & Co. KG
Interfaces de bus PROFINET Festo
Les nouvelles interfaces de bus PROFINET Festo : de nouvelles fonctionnalités pour plus d'applications, y compris dans l'industrie du process.
© Festo SE & Co. KG
Terminal de distributeurs CPX-MPA avec module bus
Terminal de distributeurs CPX-MPA avec le nouveau module de bus CPX-FB43 : Festo a mis à niveau ses interfaces de bus PROFINET pour la plateforme d'automatisation CPX.
© Festo SE & Co. KG
Terminal de distributeurs CPX-VTSA avec module de bus
Terminal de distributeurs CPX-VTSA avec le nouveau module de bus CPX-FB44 /45 : Festo a mis à niveau ses interfaces de bus PROFINET pour la plateforme d'automatisation CPX.
© Festo SE & Co. KG
2020/08/07
|
Globale
De grandes avancées dans le futur numérique
La digitalisation et l'intelligence artificielle (IA) sont des méga tendances qui ouvrent ...
Lire le communiqué de presse
La digitalisation et l'intelligence artificielle (IA) sont des méga tendances qui ouvrent également un potentiel d'économies à toutes les phases du cycle de vie d'une usine dans l'automatisation des processus. Un composant de terrain numérique, le Festo Motion Terminal VTEM, est déjà disponible. Les dashboards Festo permettent également de visualiser l'état de ...
© Festo SE & Co. KG
2020/08/07
|
Irlande, Grande-Bretagne
De grandes avancées dans le futur numérique
La digitalisation et l'intelligence artificielle (IA) sont des méga tendances qui ouvrent ...
Lire le communiqué de presse
La digitalisation et l'intelligence artificielle (IA) sont des méga tendances qui ouvrent également un potentiel d'économies à toutes les phases du cycle de vie d'une usine dans l'automatisation des processus. Un composant de terrain numérique, le Festo Motion Terminal VTEM, est déjà disponible. Les dashboards Festo permettent également de visualiser l'état de ...
© Festo SE & Co. KG
Actionneurs avec commande décentralisée
Avoir la fonction positionneur dans une unité de commande décentralisée, c'est-à-dire pas directement sur ou dans l'actionneur, ouvre de nouveaux horizons jusqu'à l'utilisation de l'intelligence artificielle.