© Festo SE & Co. KG
Jürgen Lochner, CSO/CTO chez ILLIG
  "Le développement de solutions d'emballage durables est une priorité pour les experts de notre centre technologique ILLIG", déclare Jürgen Lochner, directeur des ventes / directeur de la technologie chez ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG.
© Festo SE & Co. KG
Système de manutention de piles ILLIG avec axes Festo EGC-HD
Système de manutention de piles : selon ILLIG, les axes électriques EGC-HD avec guidage pour charges élevées pour des vitesses et une précision élevées ainsi que l'axe cantilever extrêmement rigide ELCC du système d'axes modulaire de Festo...
© ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG
Système de thermoformage ILLIG RDF 85
  Système avec interface d'outil adaptative et variable : la flexibilité de la nouvelle machine de thermoformage RDF 85 de la ligne de produits RedLine permet d'installer des systèmes d'outils de concurrents sur le marché.
© ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG
ILLIG thermoformed packaging
One thing ILLIG is particularly proud of is the ILLIG Technology Center: here, the company works with manufacturers of branded goods and packaging from the food and non-food area to test new packaging materials and shapes.
© Festo SE & Co. KG
2022/04/29
|
Globale
On the safe side
With the tubing PUN-H-F and the stainless-steel push-in fitting NPQR, manufacturers of food and packaging ...
Lire le communiqué de presse
With the tubing PUN-H-F and the stainless-steel push-in fitting NPQR, manufacturers of food and packaging machines are on the safe side. This product combination from Festo guarantees compliance with food safety requirements. But Festo has suitable tubing/fitting combinations for other extreme situations too.
© Festo SE & Co. KG
Tubing PUN-H-F with push-in fitting NPQR
On the safe side: The combination of the tubing PUN-H-F and the stainless-steel push-in fitting NPQR from Festo guarantees compliance with food safety requirements for manufacturers of food and packaging machines.
© Festo SE & Co. KG
Tubing PUN-H-F
Tubing PUN-H-F: For highly versatile use in food applications, the “natural” colour variant can also be used in applications with gaseous oxygen.
© Festo SE & Co. KG
Screenshot GUI of pressure and vacuum generator PGVA
Simple: with a PC and the GUI software, the necessary parameters can be transferred via the COM or Ethernet port.