In wenigen Minuten zum passenden Handlingsystem
Mit dem Handling Guide Online von Festo konfigurieren und erstellen Konstrukteure und Projektingenieure smart und intuitiv ihre neue Systemlösung – ganz ohne Brüche in der Wertschöpfungskette. Dafür sorgt die Einbindung der Konfigurations- und Bestellplattform in den Online Produktkatalog von Festo. So erhalten Planer mit wenigen Mausklicks ihr passendes Standard-Handlingsystem inklusive CAD-Modell. Die Einzelschritte Anfrage, Auslegung, Angebot und CAD-Konstruktion, für die bisher 10 bis 15 Tage einzuplanen waren, verkürzt der Handling Guide Online auf nur wenige Minuten.
Durchgängige Wertschöpfungskette
Der Handling Guide Online verringert die Montage- und Auslieferungszeiten von bisher knapp zwei Monaten auf nur noch wenige Wochen. Neue Standards reduzieren auch die Zeit für Parametrierung und Inbetriebnahme. Maschinen- und Anlagenbauer könnten damit ihre Time-to-Market – bezogen auf die eingebauten Handhabungssysteme – um rund 70 % verkürzen. Mit dem Engineering-Tool gewinnen Konstrukteure Zeit und Raum für Kreativität zur Planung und Projektierung der technologischen Kernkompetenzen ihres Unternehmens.
Mit nur einem Mausklick geht die Bestellung an Festo. Die Handling-Experten von Festo liefern ein einbaufertiges System inklusive Anwenderdokumentation gemäß EU-Maschinenrichtlinie innerhalb kürzester Zeit direkt einbaubereit an die Maschine oder Anlage.
Umfangreiche neue Hardware-Erweiterungen
Wo es in Montageanlagen, bei Test- und Prüfsystemen, im Kleinteilehandling, in der Elektronikindustrie oder bei Desktop-Applikationen auf kompakte Abmessungen ankommt, spielen die neuen kartesische Roboter YXC…-B auf Basis der Spindel- und Zahnriemenachsen vom Typ ELGC sowie der Mini-Schlitten EGSC von Festo ihre Vorteile in Sachen Raum- und Kosteneffizienz aus.
Neben Linien-, Flächen- und Raumportalen sind hier nun auch 3D Auslegersysteme mit störkonturarmen, von 3 Seiten zugänglichem Arbeitsraum, konfigurierbar.
Erweiterungen der Antriebssysteme, bestehend aus Servoantriebsregler CMMT-AS sowie Servomotor EMMT-AS von Festo, ermöglichen durchgängige Connectivity in Hardware und Software.
Schaltplan-Service von Eplan – Schematic Solution
Warum einen Ingenieur mit wenig produktiven Aufgaben blockieren, wenn es einen Service gibt, der diese Aufgaben übernimmt? In der Tat kann die Erstellung eines Eplan-Projektes mehrere Stunden in Anspruch nehmen und ist je nach Komplexität fehleranfällig. Schematic Solution automatisiert viele Prozessschritte, schafft damit Zeit für kreative Aufgaben und dokumentiert Projekte fehlerlos. Die individuellen Elektroschalt- und Pneumatikpläne können als Eplan-Projekt und als PDF über Schematic Solution in der Festo AppWorld erworben werden.
Die konsistente Datenhaltung über den gesamten Prozess führt zu einem Eplan-Projekt mit individueller System-ID für jedes einzelne Handhabungssystem. Auf Knopfdruck entsteht eine fehlerfreie Dokumentation mit mechatronischer Darstellung konfigurierter Motoren und Antriebsregler wie EMMT-AS und CMMT-AS des individuellen Handlingsystems. Durch die Anbindung des Schaltplan-Services wird die Konfiguration von Handlings nicht nur sicherer, sondern auch günstiger, da wertvolle Arbeitszeit für kreative Tätigkeiten frei wird.
Effiziente Inbetriebnahme – Festo Automation Suite
Für die schnelle Inbetriebnahme bietet Festo nun Inbetriebnahme-Dateien an. Die Dateien werden individuell auf Basis der Benutzereingaben und des berechneten Systems erstellt und können über die Festo Automation Suite direkt in den Motorcontroller geladen werden. Die Inbetriebnahme-Datei enthält einen individuell auf das Handlingsystem abgestimmten Wertesatz. Dieser besteht aus Achsabmessung, Motoreigenschaften, Vorschubkonstanten und Dynamikdaten.
Ein besonderes Highlight dabei ist, dass Reglereinstelldaten automatisch auf Grundlage der vom Benutzer eingegebenen Nutzlast, des Eigengewichtes und der Systemdynamik berechnet werden.
Aufbruch in die Digitalisierung
Mit dem Handling Guide Online treibt Festo die Digitalisierung voran und unterstützt seine Kunden beim Eintritt ins Zeitalter der Industrie 4.0. Der Automatisierungsexperte Festo verschmilzt sein umfassendes Know-how aus industriellen Anwendungen mit aktuellen Entwicklungen der Informationstechnik, um Online-Anwendungen für die industrielle Praxis in der Automatisierung zu realisieren. In der digitalen Kommunikation begleitet Festo seine Kunden durch deren Digital Customer Journey. Diese digitale Reise führt den Kunden sicher und allumfassend durch das Leistungsportfolio von Festo: von der Informationsbeschaffung und Konfiguration über die Bestellung und Lieferung bis hin zu Inbetriebnahme und Instandhaltung oder auch zum technischen Bildungsangebot der Festo Didactic.
Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.600 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2025 einen Umsatz von ca. 3,33 Mrd. €. Davon werden jährlich über 8 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.