Lo sviluppo delle competenze in risposta alla carenza di lavoratori qualificati
Qualifiche e competenze
Le offerte per lo sviluppo della forza lavoro industriale (IWD) di Festo Didactic sono sinonimo di apprendimento permanente e aiutano ad adattare le competenze della forza lavoro odierna alle esigenze attuali.
Festo LX colma il divario tra formazione digitale e in presenza. Con il termine "Up-skilling" si intende il miglioramento delle competenze nell'ambiente di lavoro esistente, mentre la "riqualificazione" implica lo sviluppo di competenze per nuove aree di lavoro e ruoli lavorativi.
Pertanto, sarà parte dell'offerta un progetto di formazione per la produzione di batterie.
Digitalizzazione per l'automazione di fabbrica
Festo Didactic offre un'ampia gamma di sistemi di apprendimento che supportano lo sviluppo delle competenze e l’acquisizione di conoscenze nel campo della meccatronica e dell'automazione. In tutto il mondo, Festo Didactic supporta i propri clienti in modo pratico e interdisciplinare, dalle basi della tecnologia di automazione industriale sino ai fondamenti dell'ingegneria.
Innovazioni energetiche attraverso l'istruzione
L'elettricità è la base del moderno mondo interconnesso. Attualmente, il panorama energetico globale è in uno stato di sconvolgimento. A causa della crescente pressione della domanda e delle sfide ecologiche, la generazione, distribuzione, l'uso e lo stoccaggio dell'energia elettrica sono messi a dura prova. Il campo professionale in
quest'area è in continua crescita e una buona parte dei dipendenti deve conoscere gli
impianti elettrici per poter utilizzare l'energia elettrica nel proprio lavoro quotidiano. Festo Didattica con le sue soluzioni di apprendimento, prepara le persone ad argomenti come le energie rinnovabili e l’elettromobilità.
Festo Didactic ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio bietet Kunden ganzheitliche Bildungslösungen in Themen der industriellen Automatisierung. Das breit gefächerte Angebot erreicht Berufsschulen und Universitäten sowie Forschungszentren und Industriekunden. Festo Didactic gehört zum global ausgerichteten, unabhängigen Familienunternehmen Festo mit Hauptsitz in Esslingen a.N. Die 760 Mitarbeiter der Festo Didactic in rund 60 Festo Landesgesellschaften erzielten im Jahr 2022 einen Umsatz von 140 Mio. EUR.