Come controllare precisamente volumi molto piccoli di liquido
In questo webinar, ingegneri e progettisti nell'automazione di laboratorio, scienziati nello sviluppo e nella ricerca di farmaci, riceveranno una rapida panoramica delle basi della manipolazione dei liquidi. Scopriranno la funzionalità e i vantaggi dei sistemi di erogazione di liquidi a pressione. I partecipanti vedranno anche come dispensare e aspirare accuratamente i liquidi utilizzando teste di erogazione e valvole separate dal mezzo. Tramite l’esempio di un’esposizione in una fiera, vedranno come pipettare i campioni in modo preciso e flessibile con i moduli di pipettaggio.
Negli ultimi quindici minuti del webinar, i partecipanti avranno l'opportunità di porre domande e scambiare idee con Johannes Lang e Lars Zimmermann, esperti Festo nella gestione dei liquidi. Johannes Lang è un ingegnere meccatronico esperto, con un background in automazione digitale e intelligenza artificiale. In qualità di product manager di Festo, si dedica allo sviluppo di applicazioni di gestione dei liquidi, come teste di erogazione e pipette. Lars Zimmermann è un tecnico di vendita Festo, quotidianamente coinvolto nelle esigenze dei clienti nel settore del Life Science. Nel suo ruolo di tecnico commerciale, fornisce da cinque anni consulenza su questioni di automazione.
Coloro che non potranno partecipare dal vivo al webinar, potranno comunque registrarsi tramite apposito link.
Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,45 miliardi di euro nel 2024. Ogni anno oltre l'8% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.