Commutazione precisa
Il modulo di comando valvole VAEM di Festo rende più semplice che mai la commutazione precisa delle elettrovalvole. Fino a 8 canali possono essere parametrizzati individualmente. Una risoluzione temporale di soli 0,2 ms e il controllo delle valvole tramite corrente, non tensione, garantiscono un'elevata precisione, ad es. per applicazioni di erogazione. La riduzione della corrente di mantenimento consente di risparmiare energia e riduce al minimo l'apporto di calore.
I clienti che attualmente desiderano implementare la riduzione della corrente di mantenimento o le elettrovalvole di controllo, devono progettare individualmente la relativa elettronica di controllo. Il modulo di controllo della valvola VAEM è estremamente facile da parametrizzare, grazie alla sua interfaccia RS232 – e tramite una GUI. Ciò semplifica la configurazione e il controllo delle elettrovalvole, poiché le impostazioni per le correnti di spunto e di mantenimento, nonché le rispettive costanti di tempo, possono essere definite indipendentemente per ciascun canale. Il modulo migliora anche la precisione del comportamento di commutazione delle valvole, poiché è controllato dalla corrente anziché dalla tensione. Il processo di erogazione è verificato tramite un segnale di trigger esterno o l'interfaccia di comunicazione.
La sua forma compatta lo rende adatto non solo per dispositivi da banco nell'automazione di laboratorio, ma anche ovunque vengano utilizzate elettrovalvole. Il modulo di controllo valvole VAEM è ideale per controllare le teste di erogazione, poiché ogni canale può essere controllato individualmente. Gli utenti possono quindi calibrare anche le più piccole tolleranze di produzione o differenze di viscosità e ottenere coefficienti di variazione da punta a punta superiori alla media.
Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.800 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,81 miliardi di euro nel 2022. Ogni anno circa il 7% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.