Festo prepara i clienti ad una produzione ad alta efficienza energetica
Festo Energy Saving Services (FESS) aiuta gli utenti della tecnologia di automazione a produrre energia in modo più efficiente, in tutto il mondo. Gli auditor Festo hanno messo alla prova l'intero sistema di aria compressa. I moderni sistemi di aria compressa sono molto efficienti, ma quelli vecchi, cresciuti nel corso degli anni, non lo sono. Festo aiuta i clienti a valutare il proprio sistema, identificare potenziali risparmi e proporre ed implementare soluzioni o misure di miglioramento. Festo è uno dei pochi fornitori al mondo con il completo know-how, dal compressore all'applicazione.
“L'aria di per sé non costa nulla. Tuttavia, l'energia elettrica necessaria per mantenere la pressione nel sistema dell'aria sta diventando sempre più costosa. Ad ogni perdita o malfunzionamento, i costi aumentano, poichè più spesso un compressore deve avviarsi, più energia viene consumata. Le prestazioni ottimali dei sistemi di aria compressa consentono, quindi, di risparmiare due volte: nei costi energetici e nelle emissioni di CO2", afferma il dott. Frank Melzer, membro del consiglio di amministrazione per la gestione dei prodotti e della tecnologia. Inoltre, la considerazione olistica dell'efficienza energetica degli impianti, compresi i loro sistemi di aria compressa, mira anche ad aumentare la disponibilità delle macchine e quindi l'affidabilità della produzione. A seconda delle dimensioni e del numero di impianti controllati, è possibile risparmiare fino a diverse migliaia di tonnellate di CO2.
Monitoraggio dell'aria compressa basato sull'intelligenza artificiale
Una grande novità è un sistema di monitoraggio che Festo implementa permanentemente presso la sede del cliente. L'intera aria compressa viene costantemente monitorata tramite sensori integrati, come sensori di flusso e pressione. I valori misurati vengono registrati, elaborati e visualizzati per l'utente in una soluzione software basata sull'intelligenza artificiale sviluppata da Festo. Ciò fornisce al cliente un monitoraggio permanente delle condizioni del proprio sistema. Il sistema segnala tempestivamente deviazioni e guasti in modo che possano essere corretti con regolazioni o riparazioni.
Con Festo Energy Saving Services, i clienti analizzano e ottimizzano l'intero sistema di aria compressa, in conformità con lo standard ISO 11011, secondo il quale Festo è stata la prima azienda al mondo ad essere certificata per gli audit dell'aria compressa da TÜV Süd.
Design neutrale dal punto di vista tecnologico
Per una progettazione del sistema ottimizzata dal punto di vista energetico, Festo offre una gamma completa di azionamenti pneumatici ed elettrici, con calcoli comparativi per entrambi. “Qual è la soluzione più efficiente dal punto di vista energetico dipende dall'applicazione. Grazie alle nostre soluzioni pneumatiche, elettriche e combinate, siamo in grado di selezionare la soluzione migliore e più sostenibile per i nostri clienti: questo è ciò che distingue Festo", afferma il dottor Frank Melzer.
I prodotti intelligenti risparmiano energia
La digitalizzazione è un fattore fondamentale per trasformare la produzione industriale in modo neutrale, dal punto di vista climatico. “Attraverso la tecnologia dei sensori, i controller, il software e l’AI, rendiamo intelligente la pneumatica e quindi aumentiamo l'efficienza per il cliente. In questo modo, stiamo pagando dividendi in termini di efficienza energetica, conservazione delle risorse e produttività", afferma il dott. Frank Melzer. Ad esempio, con l'unità di valvole digitale VTEM, che regola la fornitura di energia in base alla domanda. Inoltre, i sensori di pressione integrati possono fornire informazioni sulle condizioni di perdita. Questi sono interpretati in modo decentralizzato sul controllore e raccomandano al cliente, in tempo utile, i cicli di manutenzione programmati per l'impianto. VTEM funziona con valvole piezoelettriche a risparmio energetico. Questi consumano 20 volte meno energia con una durata 20 volte maggiore, sono silenziosi e tuttavia altamente precisi per controllare le portate più piccole.
Un altro prodotto intelligente è il modulo di efficienza energetica C2M, che combina regolatore di pressione, valvola on-off, tecnologia dei sensori e comunicazione bus di campo in un'unica unità. Monitora il consumo di aria compressa, la interrompe durante i periodi di non produzione, dopo un tempo di attesa definito, e impedisce che la pressione del sistema scenda al di sotto di un livello di pressione di standby definito.
La valvola a impulsi VSVA è uno dei prodotti di nuova concezione, particolarmente efficienti dal punto di vista energetico, utilizzati per la pulizia di trucioli o polvere, l'essiccazione e il trasporto di parti. A causa del soffiaggio pulsante, l'impulso di soffiaggio è più forte rispetto al flusso d'aria continuo. Sospendendo il processo di soffiaggio, si risparmia fino all'80% di energia.
Nel campo dei moderni generatori di vuoto, Festo ha nel proprio portafoglio il generatore di vuoto OVEM. Ha un circuito integrato di risparmio d'aria e può monitorare la pressione del vuoto. Una volta raggiunto questo, interrompe la generazione del vuoto, fino al punto in cui è necessario creare nuovamente il vuoto corretto. Questo perché una pressione del vuoto costante non è necessaria per trattenere gli oggetti in modo sicuro. Per le superfici lisce, il circuito a risparmio d'aria è particolarmente efficiente e ne riduce il consumo fino al 60 percento.
Ulteriori informazioni su FESS: www.festo.com/energysaving
Ulteriori informazioni sull’efficienza energetica presso Festo: www.festo.com/energyefficiency
Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,45 miliardi di euro nel 2024. Ogni anno oltre l'8% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.