© Festo SE & Co. KG 2024/09/04 | Irlanda, Gran Bretagna Festo Controlled Pneumatics Controlled Pneumatics is the rapidly evolving compressed air technology from Festo that is opening new ... Leggi comunicato stampa Controlled Pneumatics is the rapidly evolving compressed air technology from Festo that is opening new applications for pneumatics. The technology delivers more precision and control than ever, while having the potential to dramatically reduce energy use. This is clearly demonstrated in the VTEP: the first proportional valve terminal on the market, offering high precision, fast response times, and dynamic control.
© Festo SE & Co. KG 2024/04/24 | Globale Balzo tecnologico per la pneumatica grazie al piezo La Pneumatica Controllata è la rivoluzionaria tecnologia dell'aria compressa con cui Festo sta ... Leggi comunicato stampa La Pneumatica Controllata è la rivoluzionaria tecnologia dell'aria compressa con cui Festo sta aprendo nuove prospettive per la pneumatica. Con questa tecnologia, ad esempio, la compatta unità di valvole proporzionale VTEP raggiunge un controllo di pressione estremamente sensibile, fino a meno di 1 mbar, ideale per applicazioni come la lucidatura di wafer nella produzione di chip o applicazioni di patch clamp nel life science. ...
© Festo SE & Co. KG 2023/05/23 | Globale Chiudere il loop della mobilità elettrica in modo sostenibile Secondo le stime, entro il 2025 dovranno essere riciclate circa 600.000 tonnellate di batterie provenienti da ... Leggi comunicato stampa Secondo le stime, entro il 2025 dovranno essere riciclate circa 600.000 tonnellate di batterie provenienti da autovetture elettriche. Poiché le batterie sono dispositivi di accumulo di energia realizzati con materie prime preziose, questo pone la questione della sostenibilità. Festo offre quindi concetti di automazione modulare non solo per la produzione di celle, l'assemblaggio di moduli e pacchi batteria e l'integrazione di ...
© Festo SE & Co. KG 2023/05/15 | Globale Batterie sicure per veicoli elettrici Il successo e la reputazione dei produttori di veicoli elettrici dipendono dalla sicurezza e dal funzionamento ... Leggi comunicato stampa Il successo e la reputazione dei produttori di veicoli elettrici dipendono dalla sicurezza e dal funzionamento impeccabile delle batterie. HAHN Automation Group ha quindi sviluppato un tester per la batteria che esegue un test completo delle unità mobili di accumulo dell'energia completamente automatico. Al centro dell'attenzione un cavalletto a 3 assi per prove ottiche e di tenuta, costituito da azionamenti elettrici Festo.
2025/07/01 | Globale Automatica exhibition Smart automation e robotica Comunicati stampa (6) Immagini (20) Video (0) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG
2025/06/02 | Globale Battery Show Europe 2025 Reliable, economical, sustainable: The circular battery life cycle – solutions from cell production ... Comunicati stampa (8) Immagini (30) Video (0) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG
2024/06/24 | Globale Battery Show Europe 2024 Affidabile, economica, sostenibile: il ciclo di vita delle batterie - soluzioni dalla produzione delle celle ... Comunicati stampa (4) Immagini (15) Video (0) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG
2023/05/22 | Globale Battery Show Europe 2023 Affidabile, economico, sostenibile Il ciclo di vita circolare delle batterie: soluzioni dalla produzione delle ... Comunicati stampa (6) Immagini (17) Video (0) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG