© Festo SE & Co. KG 2023/05/23 | Globale Chiudere il loop della mobilità elettrica in modo sostenibile Secondo le stime, entro il 2025 dovranno essere riciclate circa 600.000 tonnellate di batterie provenienti da ... Leggi comunicato stampa Secondo le stime, entro il 2025 dovranno essere riciclate circa 600.000 tonnellate di batterie provenienti da autovetture elettriche. Poiché le batterie sono dispositivi di accumulo di energia realizzati con materie prime preziose, questo pone la questione della sostenibilità. Festo offre quindi concetti di automazione modulare non solo per la produzione di celle, l'assemblaggio di moduli e pacchi batteria e l'integrazione di ...
© Festo SE & Co. KG 2023/05/15 | Globale Batterie sicure per veicoli elettrici Il successo e la reputazione dei produttori di veicoli elettrici dipendono dalla sicurezza e dal funzionamento ... Leggi comunicato stampa Il successo e la reputazione dei produttori di veicoli elettrici dipendono dalla sicurezza e dal funzionamento impeccabile delle batterie. HAHN Automation Group ha quindi sviluppato un tester per la batteria che esegue un test completo delle unità mobili di accumulo dell'energia completamente automatico. Al centro dell'attenzione un cavalletto a 3 assi per prove ottiche e di tenuta, costituito da azionamenti elettrici Festo.
© Festo SE & Co. KG 2022/05/13 | Globale Dalla produzione di celle per batterie al montaggio del motore elettrico Il numero di veicoli con propulsori elettrici sta crescendo in tutto il mondo, di oltre il 40% ogni anno. Allo ... Leggi comunicato stampa Il numero di veicoli con propulsori elettrici sta crescendo in tutto il mondo, di oltre il 40% ogni anno. Allo stesso tempo stanno cambiando i processi di produzione per la catena cinematica elettrificata. Mentre nella produzione automobilistica classica, con motori a combustione, hanno dominato finora i processi di produzione semi-automatici, la produzione di celle per batterie e motori elettrici si sta sviluppando sempre di più in processi di ...
2025/06/02 | Globale Battery Show Europe 2025 Reliable, economical, sustainable: The circular battery life cycle – solutions from cell production ... Comunicati stampa (8) Immagini (30) Video (0) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG
2024/06/24 | Globale Battery Show Europe 2024 Affidabile, economica, sostenibile: il ciclo di vita delle batterie - soluzioni dalla produzione delle celle ... Comunicati stampa (4) Immagini (15) Video (0) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG
2023/05/22 | Globale Battery Show Europe 2023 Affidabile, economico, sostenibile Il ciclo di vita circolare delle batterie: soluzioni dalla produzione delle ... Comunicati stampa (6) Immagini (17) Video (0) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG
2022/06/23 | Globale Battery Show Europe 2022 28 to 30 June, 2022 Comunicati stampa (5) Immagini (9) Video (0) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG