© Festo SE & Co. KG 2021/11/22 | Globale Dosaggio ad alta precisione con diverse viscosità L'incollaggio preciso dei display degli smartphone, l'applicazione di pasta termica o l'incollaggio ... Leggi comunicato stampa L'incollaggio preciso dei display degli smartphone, l'applicazione di pasta termica o l'incollaggio di microcamere sono solo una selezione dei processi adesivi che rappresentano le competenze di dosaggio di ViscoTec. Ora l'azienda ha presentato unità di applicazione a cartuccia progettate per l'alimentazione precisa e pulita di adesivi, paste e siliconi di diverse viscosità, supportate da un modulo di controllo ...
© Festo SE & Co. KG 2021/05/24 | Globale Integrazione semplificata nei sistemi di controllo Impianti di produzione altamente flessibili e modulari con l’automazione decentralizzata consentono ... Leggi comunicato stampa Impianti di produzione altamente flessibili e modulari con l’automazione decentralizzata consentono all'industria di processo di reagire alle fluttuazioni della domanda. È il caso del trattamento delle acque, dell'industria farmaceutica, della chimica fine e alimentare e anche della produzione di energia. In questi casi, i controllori decentralizzati di Festo sono la soluzione migliore. Festo ha sviluppato il PA-Toolkit per la ...
2023/02/28 | Globale SPS 2022 - Smart ... Nuremberg, Germania dal 8 al 10 Novembre 2022 – Festo Sala 9, Stand 361 Comunicati stampa (4) Immagini (14) Video (0) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG