© Festo SE & Co. KG 2023/03/16 | Globale Interfacce flessibili nell'impiantistica Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il flusso dei ... Leggi comunicato stampa Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il flusso dei fluidi con tempi di commutazione veloci e in modo affidabile fino a una temperatura di 230 °C. Il design del prodotto accuratamente studiato e l'interfaccia brevettata, consentono di combinare liberamente i corpi delle valvole e gli attuatori, con una funzione hot-swap per la sostituzione rapida dell'attuatore o di altri pezzi di ...
© Festo SE & Co. KG 2023/03/13 | Globale New PROFINET bus interfaces from Festo Festo has upgraded its PROFINET bus interfaces for the CPX automation platform. The new generation has four new ... Leggi comunicato stampa Festo has upgraded its PROFINET bus interfaces for the CPX automation platform. The new generation has four new key features based on the new PROFINET controllers and software, with the “S2 system redundancy” being the most important one.
© Festo SE & Co. KG 2022/09/20 | Globale L'intelligenza artificiale genera un tesoro di dati Ogni giorno, i sensori negli impianti di produzione raccolgono enormi quantità di dati. Tuttavia, le ... Leggi comunicato stampa Ogni giorno, i sensori negli impianti di produzione raccolgono enormi quantità di dati. Tuttavia, le aziende raramente si rendono conto di quanto sia preziosa la corretta valutazione di grandi quantità di dati, il cui potenziale rimane sconosciuto. Il Gruppo Heubach ha avuto un'esperienza simile. Con l'intelligenza artificiale Festo AX, è stato dimostrato che è possibile ottenere vantaggi in termini di manutenzione, ...
© Festo SE & Co. KG 2022/09/20 | Globale Tecnologia Nerada® per ingombro e risparmio energetico Il processo brevettato Nereda di Royal HaskoningDHV offre impianti di trattamento delle acque reflue che ... Leggi comunicato stampa Il processo brevettato Nereda di Royal HaskoningDHV offre impianti di trattamento delle acque reflue che occupano il 75% in meno di spazio rispetto agli impianti convenzionali, richiedono solo il 50% dell'energia e sono anche inodori, offrendo allo stesso tempo eccellenti prestazioni di purificazione. La tecnologia di automazione pneumatica Festo garantisce sequenze di processo affidabili ed esatte, mentre gli esperti Festo forniscono supporto ...
2022/08/12 | Globale Achema 2022 22 to 26 August 2022 - Festo in Hall 8 Booth C38 Comunicati stampa (5) Immagini (22) Video (1) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG
2022/05/30 | Globale IFAT 2022 World's Leading Trade Fair for Water, Sewage, Waste and Raw Materials Management May 30–June 3, 2022 ... Comunicati stampa (5) Immagini (14) Video (0) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG
2018/06/11 | Globale Achema 2018 World's largest process industry trade fair for chemical engineering, process technology and biotechnology. ... Comunicati stampa (9) Immagini (23) Video (0) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG