"Il nostro obiettivo è raggiungere un elevato livello di maturità delle macchine CNC con le nostre macchine per la produzione additiva", spiega il Dr. Vino Suntharakumaran, Amministratore Delegato di DMG MORI Additive GmbH. Con il LASERTEC 30 DUAL SLM l'azienda non è lontana dal raggiungere questo obiettivo, aumentando la produttività dell'80%. Festo è stato assunto come partner di sviluppo. Grazie alla sua soluzione di automazione pronta all'uso, l'atmosfera di gas inerte viene gestita con precisione. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/01/17 | Globale 80% di produttività in più nella stampa 3D "Il nostro obiettivo è raggiungere un elevato livello di maturità delle macchine CNC con le nostre ... Leggi communicato stampa
Industry experts are forecasting a golden era for additive manufacturing, with annual growth rates of 24% anticipated into 2024. The automation of 3D printing processes offers further growth potential, for example in feeding or depowdering the components. When it comes to the depowdering of laser-melted metal parts, Solukon is the world's leading supplier. It is working together with Festo, the global player in industrial automation technology, to establish whether it is possible to push the level of automation for depowdering even further... Leggi communicato stampa Immagine Solukon Maschinenbau GmbH 2021/06/15 | Global Automating depowdering in 3D printing Industry experts are forecasting a golden era for additive manufacturing, with annual growth rates ... Leggi communicato stampa