Le lunghe e complesse fasi di progettazione, programmazione e messa in servizio rallentano molte aziende. Con Festo AX Controls, Festo presenta una piattaforma di automazione in tempo reale che affronta proprio questo problema. Combina controllo, motion, AI, integrazione dei dati e manutenzione predittiva in una soluzione flessibile e scalabile, perfettamente adattata ai requisiti dell'industria moderna. Leggi communicato stampa Immagine Festo S.E. 2025/12/05 | Globale Festo AX Controls dà nuovo impulso all'automazione Le lunghe e complesse fasi di progettazione, programmazione e messa in servizio rallentano molte ... Leggi communicato stampa
L'incollaggio preciso dei display degli smartphone, l'applicazione di pasta termica o l'incollaggio di microcamere sono solo una selezione dei processi adesivi che rappresentano le competenze di dosaggio di ViscoTec. Ora l'azienda ha presentato unità di applicazione a cartuccia progettate per l'alimentazione precisa e pulita di adesivi, paste e siliconi di diverse viscosità, supportate da un modulo di controllo pneumatico fornito da Festo direttamente alla linea di assemblaggio ViscoTec, come modulo pronto per l'installazione. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/11/22 | Globale Dosaggio ad alta precisione con diverse viscosità L'incollaggio preciso dei display degli smartphone, l'applicazione di pasta termica o l'incollaggio ... Leggi communicato stampa
Impianti di produzione altamente flessibili e modulari con l’automazione decentralizzata consentono all'industria di processo di reagire alle fluttuazioni della domanda. È il caso del trattamento delle acque, dell'industria farmaceutica, della chimica fine e alimentare e anche della produzione di energia. In questi casi, i controllori decentralizzati di Festo sono la soluzione migliore. Festo ha sviluppato il PA-Toolkit per la programmazione dei controllori per consentire una semplice progettazione delle applicazioni in linea con il "Module... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/05/24 | Globale Integrazione semplificata nei sistemi di controllo Impianti di produzione altamente flessibili e modulari con l’automazione decentralizzata consentono ... Leggi communicato stampa
2023/02/28 | Globale SPS 2022 - Smart Production Solutions Nuremberg, Germania dal 8 al 10 Novembre 2022 – Festo Sala 9, Stand 361 Comunicati stampa (3) Immagini (14) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG