This content was translated automatically.

Immagine
Edelstahl Kombination EPRF EMMH
Proprietario
Festo SE & Co. KG
ID: 5224

Soluzione elettrica completa in design igienico da un unico fornitore

Festo combina il cilindro elettrico EPRF e il servomotore EMMH in acciaio inossidabile
Grazie alla combinazione del cilindro elettrico EPRF e del servomotore EMMH, entrambi in acciaio inossidabile, Festo offre ora una soluzione di azionamento elettrico ad alte prestazioni per l’industria alimentare, dell’imballaggio e farmaceutica. Insieme al cavo motore adeguato, il motore, il cavo e l’azionamento formano una soluzione completa in design igienico perfettamente coordinata, fornita da un unico fornitore.

Il punto di forza di questa soluzione risiede nel concetto globale: EMMH ed EPRF, insieme al cavo motore adeguato, costituiscono una soluzione completa composta da motore, cavo e azionamento in design igienico, sviluppata da un unico fornitore. Gli utenti beneficiano così di componenti perfettamente coordinati tra loro, di un’integrazione di sistema coerente e di un’elevata sicurezza operativa. Con la nuova soluzione dal design igienico, Festo supporta i costruttori di macchine e gli operatori di impianti nella progettazione di processi produttivi efficienti, affidabili e conformi alle norme igieniche.

Ovunque siano richiesti elevati standard di igiene, pulibilità e resistenza alla corrosione, la combinazione in acciaio inossidabile composta dal cilindro elettrico EPRF e dal servomotore EMMH rappresenta la soluzione ideale. Entrambi i componenti sono stati sviluppati appositamente per ambienti di produzione in cui l’igiene è fondamentale e, grazie al loro alloggiamento in acciaio inossidabile di qualità 316L e al grado di protezione IP69K, soddisfano i requisiti dei processi di pulizia più esigenti nelle applicazioni alimentari e in altri ambienti difficili.

Elevata velocità e ampio intervallo di temperatura

Con una velocità di 1 m/s, il cilindro elettrico è tra i più veloci sul mercato. Temperature estremamente basse e alte, da -10 °C a +60 °C, non incidono in alcun modo sull’azionamento. Il cilindro elettrico EPRF convince per il suo design lineare e facile da pulire, l’elevata resistenza alla corrosione e le possibilità di integrazione flessibili. In combinazione con il servomotore in acciaio inossidabile EMMH, si ottiene un sistema di azionamento potente che unisce precisione, dinamica e affidabilità. I componenti perfettamente coordinati tra loro consentono una semplice installazione e riducono gli oneri di progettazione.

Cilindro elettrico EPRF | Festo DE

Servomotore EMMH-AS | Festo DE

Informazioni su Festo

Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,33 miliardi di euro nel 2025. Ogni anno oltre l'8% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.

Cilindro elettrico EPRF e servomotore EMMH
Cilindro elettrico EPRF e servomotore EMMH: soluzione elettrica completa in design igienico da un unico fornitore