At Next-Gen Life Science Automation, Festo is researching new solutions for medical technology and laboratory automation. At Hannover Messe 2026, Festo and Fraunhofer IPA will be demonstrating the construction of a cassette for the process step of modifying cells in CAR-T cell therapy. Automation significantly reduces production times and costs, making customised cancer therapies faster, cheaper and available to more patients. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/04/15 | Globale Personalised Cell Therapy for Cancer Treatment At Next-Gen Life Science Automation, Festo is researching new solutions for medical technology and ... Leggi communicato stampa
I Diffusion Bonded Manifold combinano strutture di canali precise, una connessione priva di contaminazione dei singoli strati e un design compatto. Aprono nuove possibilità per strutture compatte e sistemi fluidici affidabili, in particolare per le applicazioni della tecnologia medica, della diagnostica, dell'automazione di laboratorio e dell'analisi degli alimenti. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/02/24 | Globale Diffusion Bonded Manifolds: soluzioni fluidiche ... I Diffusion Bonded Manifold combinano strutture di canali precise, una connessione priva di ... Leggi communicato stampa
Festo is expanding its portfolio to include multilayer manifolds made of plastic (bonded manifolds) in order to be able to offer manufacturers of medical and laboratory equipment solutions from a single source. To this end, Festo is taking over the production systems and processes for manufacturing these complex plastic manifolds from Carville, a leading company in this field. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/06/06 | Globale Festo Expands its Portfolio with Multilayer ... Festo is expanding its portfolio to include multilayer manifolds made of plastic (bonded manifolds) ... Leggi communicato stampa
Spesso si abusa del termine "sostenibilità", senza azioni concrete a supporto. Non è così per l’azienda Wellspect, leader mondiale in soluzioni mediche per la cura dell'incontinenza, che ha fatto della sostenibilità parte integrante della sua strategia aziendale. Lo stabilimento dell'azienda a Mölndal, vicino a Göteborg, in Svezia, si affida a Festo Energy Saving Services, con un risparmio di €37.000 all'anno in costi energetici. Leggi communicato stampa Immagine Wellspect 2023/02/27 | Globale €37.000 in meno di costi energetici nella ... Spesso si abusa del termine "sostenibilità", senza azioni concrete a supporto. Non è così per l ... Leggi communicato stampa
2024/11/08 | Globale Compamed 2024 Compamed è la fiera leader delle soluzioni high-tech nel settore della tecnologia medica. Comunicati stampa (9) Immagini (34) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG
2023/11/08 | Globale Compamed 2023 Compamed è la fiera leader per le soluzioni high-tech nel settore delle tecnologie medicali. Comunicati stampa (9) Immagini (32) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG