The manual dismantling of end-of-life batteries in electric vehicles is now a thing of the past: Liebherr has developed a system that automatically removes the battery cover screws - regardless of whether they are attached horizontally or vertically to the battery housing. The CMAD servo-pneumatic position controller from Festo, which makes position-independent unscrewing possible in the first place, plays a major role in this automation solution. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/05/29 | Globale Automated dismantling of electric batteries The manual dismantling of end-of-life batteries in electric vehicles is now a thing of the past ... Leggi communicato stampa
Da molti anni una delle principali case automobilistiche si affida alla massima precisione ed efficienza delle pistole saldatrici servo-pneumatiche Festo. Tanto da avere installato più di 2.500 pistole robot di saldatura nelle carrozzerie del marchio premium. Questa casa automobilistica è ora in grado di ridurre i tempi di fermo del 25%, grazie a un sistema Festo di manutenzione predittiva, pronto per l'intelligenza artificiale. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/08/31 | Globale Le pistole di saldatura servo-pneumatiche Festo ... Da molti anni una delle principali case automobilistiche si affida alla massima precisione ed ... Leggi communicato stampa
2026/05/29 | Globale Il Salone delle batterie Europa 2026 Visitate Festo alla fiera di Stoccarda nel padiglione 3 allo stand E10 Comunicati stampa (4) Immagini (16) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG