La tecnologia dei superconduttori consente il movimento e la manipolazione senza contatto degli oggetti, ideale per settori ad alta tecnologia come l'automazione di laboratorio o la biotecnologia. Alla fiera di Hannover, Festo presenta un concetto per il riempimento e la pesatura completamente automatizzati dei contenitori di liofilizzazione nelle camere bianche. Grazie ai moduli di levitazione SupraMotion e ai prodotti di automazione Festo per applicazioni di laboratorio, è possibile soddisfare i più elevati standard di pulizia e igiene. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/04/23 | Globale Tecnologia dei superconduttori: lavoro senza ... La tecnologia dei superconduttori consente il movimento e la manipolazione senza contatto degli ... Leggi communicato stampa
With the SupraCube, Festo is presenting for the first time a SupraMotion concept in which the superconductor unit can be separated from the electrical cooler and can operate autonomously for up to two hours. The compact technology allows contactless movement and handling of objects - ideal for industries with the highest requirements for cleaning and cleanliness, such as laboratory automation, biotechnology or semiconductor production. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/04/12 | Global SupraCube: Maximum flexibility in automation ... With the SupraCube, Festo is presenting for the first time a SupraMotion concept in which the ... Leggi communicato stampa