La digitalizzazione e l'intelligenza artificiale (AI) sono megatrend che offrono un grande potenziale di risparmio nella produzione di pneumatici. Gli algoritmi di machine learning possono essere implementati in maniera decentralizzata, ad esempio sull'edge, vale a dire sul modulo vero e proprio da monitorare. Un esempio è Festo AX. Questo software AI utilizza gli algoritmi per rilevare anomalie nelle macchine per la produzione di pneumatici o nelle presse per la vulcanizzazione. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2023/03/23 | Globale Ottimizzazione delle presse per polimerizzazione ... La digitalizzazione e l'intelligenza artificiale (AI) sono megatrend che offrono un grande ... Leggi communicato stampa
Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il flusso dei fluidi con tempi di commutazione veloci e in modo affidabile fino a una temperatura di 230 °C. Il design del prodotto accuratamente studiato e l'interfaccia brevettata, consentono di combinare liberamente i corpi delle valvole e gli attuatori, con una funzione hot-swap per la sostituzione rapida dell'attuatore o di altri pezzi di ricambio. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2023/03/16 | Global Interfacce flessibili nell'impiantistica Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il ... Leggi communicato stampa
2023/03/17 | Global Tire Technology Expo 2023 March 21 to 23, 2023 Comunicati stampa (3) Immagini (8) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG
2022/05/17 | Global Tire Technology Expo 2022 May 18th to 20th, 2022 Comunicati stampa (3) Immagini (10) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG