The manual dismantling of end-of-life batteries in electric vehicles is now a thing of the past: Liebherr has developed a system that automatically removes the battery cover screws - regardless of whether they are attached horizontally or vertically to the battery housing. The CMAD servo-pneumatic position controller from Festo, which makes position-independent unscrewing possible in the first place, plays a major role in this automation solution. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/05/29 | Global Automated dismantling of electric batteries The manual dismantling of end-of-life batteries in electric vehicles is now a thing of the past ... Leggi communicato stampa
Experts estimate that around 3 million tonnes of used batteries from electric cars will be due for recycling in 2030. This inevitably raises the question of sustainability, as batteries are energy storage devices made from critical raw materials. Festo therefore not only offers modular automation concepts for cell production, the assembly of battery modules and packs and for platform integration, but also for dismantling and recycling or separating the materials. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/05/29 | Globale Automated processes for battery recycling Experts estimate that around 3 million tonnes of used batteries from electric cars will be due for ... Leggi communicato stampa
Con la macchina per il confezionamento di blister di IWK, la sostenibilità non è solo un'affermazione formale: grazie al materiale di imballaggio riciclabile, al basso consumo energetico, all'alta velocità e all'ergonomia, il sistema di blisteraggio carta-carta CABLIblue 870 si sta dimostrando un vero e proprio trendsetter. L'uso della tecnologia di automazione elettrica di Festo aumenta enormemente la sostenibilità e l'efficienza in questa applicazione. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/04/24 | Globale Come le macchine per l'imballaggio stanno ... Con la macchina per il confezionamento di blister di IWK, la sostenibilità non è solo un ... Leggi communicato stampa
Hydrogen makes sustainable energy mobile. With the intel ligent trailer control system HY.Runner from GP Joule, transporting hydrogen is more efficient, safer, and more environmentally friendly. The Festo valve terminal VTUG and the solenoid valve VOFC provide a space-saving design on the trailer chassis, as well as additional safety. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2025/10/15 | Global Sustainable, smart, safe Hydrogen makes sustainable energy mobile. With the intel ligent trailer control system HY.Runner ... Leggi communicato stampa
2026/05/29 | Global Il Salone delle batterie Europa 2026 Visitate Festo alla fiera di Stoccarda nel padiglione 3 allo stand E10 Comunicati stampa (4) Immagini (16) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG
2024/06/24 | Global Battery Show Europe 2024 Affidabile, economica, sostenibile: il ciclo di vita delle batterie - soluzioni dalla produzione delle celle fino al ... Comunicati stampa (4) Immagini (15) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG
2023/05/22 | Globale Battery Show Europe 2023 Affidabile, economico, sostenibile Il ciclo di vita circolare delle batterie: soluzioni dalla produzione delle celle ... Comunicati stampa (5) Immagini (17) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG
2023/04/21 | Globale Hannover Messe 2023 I temi principali di Hannover Messe 2023 sono sostenibilità e digitalizzazione con l'AI. Aziende leader a livello ... Comunicati stampa (8) Immagini (38) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG