2020/03/17
BionicSoftHand
2019/02/28
BionicSoftArm
Whether free and flexible movements or defined sequences, the modular pneumatic lightweight robot can be ...
© Festo SE & Co. KG
BionicSoftHand with dodecahedron
The BionicSoftHand should rotate a 12-sided “cube” (dodecahedron) so that a previously defined side points upwards at the end.  
© Festo SE & Co. KG
2021/06/07
|
Globale
La robotica pneumatica incontra l'intelligenza artificiale
Che si tratti di afferrare, tenere o girare, toccare, digitare o premere, nella vita di tutti i giorni usiamo ...
Leggi comunicato stampa
Che si tratti di afferrare, tenere o girare, toccare, digitare o premere, nella vita di tutti i giorni usiamo le mani per i compiti più diversi. A questo proposito, la mano umana, con la sua combinazione unica di potenza, destrezza e capacità motorie, è un miracoloso strumento della natura. Cosa potrebbe esserci di più naturale che dotare i robot, negli spazi di lavoro collaborativi, di una pinza ispirata a questo modello ...
© Festo SE & Co. KG
BionicFinWave
The fins of the BionicFinWave are cast out of silicone and do not require struts or support elements.
© Festo SE & Co. KG
BionicFinWave
The underwater robot BionicFinWave manoeuvres itself independently through a pipe system made of acrylic glass.
© Festo SE & Co. KG
Valvola VEAE per dispositivi medici
La valvola proporzionale VEAE è adatta per dispositivi medici di ausilio alla respirazione, portatili e fissi, per uso ambulatoriale o ospedaliero.
© Festo SE & Co. KG
Valvola VEAE
La valvola proporzionale VEAE di Festo regola in modo affidabile e preciso i flussi di gas, ossigeno, aria, azoto o gas inerti.
Supra Drive 2.0
© Festo SE & Co. KG
SupraMotion 2
L’esibizione SupraMultitool mostra un sistema di manipolazione che posiziona a turno un portapezzo su due diversi magneti.