SupraMultitool
© Festo SE & Co. KG
SupraMotion 1
Con la tecnologia dei superconduttori, gli oggetti possono essere immagazzinati e spostati senza contatto, come con la soluzione SupraDrive 2.0.
BionicWorkplace
© Festo SE & Co. KG
BionicWorkplace_2
Sensors and camera systems register the positions of the operator, components and tools at the BionicWorkplace.
BionicWorkplace
© Festo SE & Co. KG
BionicWorkplace_3 Sprachsteuerung
Humans can intuitively control the BionicCobot in the BionicWorkplace by means of gestures, touch or speech.
BionicWorkplace
© Festo SE & Co. KG
BionicWorkplace_1
BionicWorkplace: A human works together with a bionic robotic arm, along with numerous assistance systems and peripheral devices that are conntected and communicate with each other.
SupraModule
© Festo SE & Co. KG
Festo SupraModule 4
Le applicazioni possono essere eseguite in ambienti chiusi con il SupraModule, particolarmente vantaggioso nell'automazione di laboratorio e nella tecnologia medica.
SupraModule
© Festo SE & Co. KG
Festo SupraModule 3
La base è un supporto magnetico con elettronica di controllo e alimentatore integrati.
SupraModule
© Festo SE & Co. KG
Festo SupraModule 2
A seconda delle esigenze, è possibile collegare diversi sistemi al supporto, ad esempio una pinza compatta.
SupraModule
© Festo SE & Co. KG
Festo SupraModule 1
Con il SupraModule, diverse applicazioni possono essere eseguite con lo stesso sistema in posizione flottante e controllate in modalità wireless.
SupraModule
© Festo SE & Co. KG
2021/05/28
|
Globale
SupraModule: Soluzione modulare per l’automazione di processo
Nei settori orientati al futuro, come l'automazione di laboratorio o la biotecnologia, i requisiti posti ...
Leggi comunicato stampa
Nei settori orientati al futuro, come l'automazione di laboratorio o la biotecnologia, i requisiti posti alla pulizia e purezza degli impianti di produzione sono molto elevati. Con la tecnologia dei superconduttori, gli oggetti possono essere spostati e manipolati senza contatto, ideale per tali applicazioni. Alla fiera Hannover Messe 2020, Festo presenterà la soluzione SupraModule, che consente il controllo wireless delle funzioni su un ...
© Festo SE & Co. KG
Handling Guide Online Monitor 1
With the Handling Guide Online, machine and system builders are able to reduce their time to market for integrated handling systems by up to 70%.