© Festo SE & Co. KG
Festo Servo drive CMMT-ST
Servo drive CMMT-ST – il servoazionamento compatto a bassissima tensione per posizionamento e movimento estremamente economici.
© Festo SE & Co. KG
Filtro regolatore PCRP
Per temperature estreme: filtro regolatore PCRP in acciaio inossidabile
© Festo SE & Co. KG
Filtro regolatore LFR
Elevata resistenza alla corrosione e alle temperature estreme: filtro regolatore LFR-...-EX4 di Festo
© Festo SE & Co. KG
ERMS
Orientamento semplice e preciso con l'azionamento rotante per carichi pesanti ERMS.
BionicWorkplace
© Festo SE & Co. KG
BionicWorkplace mit Robotino
The constant automatic feed of material in the BionicWorkplace is ensured by a Robotino®, which autonomously travels back and forth between the stations and safely finds its way by means of a laser scanner. It is loaded by a refined version of the...
© Festo SE & Co. KG
Linee guida per la sicurezza
Vai sul sicuro - con la brochure gratuita di Festo "Linee guida per la sicurezza funzionale".
© Festo SE & Co. KG
EGSS
Posizionamento preciso ed economico con la minislitta resiliente EGSS.
© Festo SE & Co. KG
EPCS
Posizionamento molto economico con il cilindro elettrico compatto EPCS.
© Festo SE & Co. KG
Simplified Motion Series
Le soluzioni della serie Simplified Motion di Festo in sintesi.
© Festo SE & Co. KG
Connectivity motor controller
Connettività elettrica: i servomotori, servocontrollori e i sistemi di controllo ad anello aperto di Festo, forniscono la connettività elettrica per supportare la connettività meccanica.