© Wellspect
2023/02/27
|
Globale
€37.000 in meno di costi energetici nella tecnologia medica
Spesso si abusa del termine "sostenibilità", senza azioni concrete a supporto. Non è ...
Leggi comunicato stampa
Spesso si abusa del termine "sostenibilità", senza azioni concrete a supporto. Non è così per l’azienda Wellspect, leader mondiale in soluzioni mediche per la cura dell'incontinenza, che ha fatto della sostenibilità parte integrante della sua strategia aziendale. Lo stabilimento dell'azienda a Mölndal, vicino a Göteborg, in Svezia, si affida a Festo Energy Saving Services, con un risparmio ...
© Festo SE & Co. KG
Analizzatore del flusso d'aria SFGA
Il sistema di misurazione autonomo, con data logger per la registrazione della portata e della pressione, direttamente nel sistema, semplifica la verifica dell'efficienza energetica.
© Festo SE & Co. KG
2023/02/27
|
Globale
Salvare vite in tutto il mondo con test diagnostici molecolari a basso costo
Fast MDx mostra quanti agenti patogeni possono essere rilevati con una velocità impareggiabile, senza la ...
Leggi comunicato stampa
Fast MDx mostra quanti agenti patogeni possono essere rilevati con una velocità impareggiabile, senza la necessità di costosi laboratori di biosicurezza. Questo sistema di test, sviluppato dalla società londinese Fast MDx, riduce il tempo di attesa da 24 a 48 ore a solo una o due ore. Il nuovo sistema utilizza la tecnologia di automazione di Festo.
© Festo SE & Co. KG
Fast MDx - Richard Lewis
Richard Lewis, fondatore e CEO di Fast MDx.
© Festo SE & Co. KG
Fast MDx - operatore
Dopo il posizionamento manuale, gli operatori possono concentrarsi sulla loro attività effettiva, vale a dire l'analisi dei risultati.
© Festo SE & Co. KG
Pinza elettrica EHPS-16
Test completamente automatizzati: un sistema di movimentazione separato, basato sul gantry a superficie planare EXCM-30, utilizza la pinza elettrica EHPS-16 per trasportare e posizionare la micropiastra tra le singole fasi di lavorazione.
© Festo SE & Co. KG
Fast MDx - pipettaggio 2
Il sistema di pipettaggio automatizzato, costituito dalla testa di pipettaggio DHOE di Festo e dall'eiettore per siringa monouso DHAO, è in grado di erogare con precisione volumi nell'intervallo di 10 µl.