© Wellspect
2023/02/13
|
Globale
37 000 € de coûts énergétiques en moins dans la technique médicale
Le terme "durabilité" se transforme trop souvent en pure parole. Ce n'est pas le cas chez ...
Lire le communiqué de presse
Le terme "durabilité" se transforme trop souvent en pure parole. Ce n'est pas le cas chez Wellspect. Ce leader mondial dans la fabrication de solutions pour les soins médicaux d'incontinence a fait de la durabilité une partie intégrante de sa stratégie d'entreprise et s'engage à la mettre en pratique. Pas étonnant que l'usine de l'entreprise à Mölndal ...
© Festo SE & Co. KG
Analyseur de débit d'air SFGA
Un système de mesure autonome avec enregistreur de données pour enregistrer le débit et la pression directement sur le système facilite l'audit d'efficacité énergétique.
© Festo SE & Co. KG
2023/02/10
|
Globale
Sauver des vies dans le monde entier avec des tests de diagnostic ...
Fast MDx montre combien d'agents pathogènes peuvent être détectés avec une ...
Lire le communiqué de presse
Fast MDx montre combien d'agents pathogènes peuvent être détectés avec une vitesse inégalée sans avoir besoin de laboratoires biosécurisés coûteux. Ce système de test proche du patient, développé par la société londonienne Fast MDx, réduit le temps d'attente typique de 24 à 48 heures à seulement une à deux heures. Le ...
© Festo SE & Co. KG
Fast MDx - Richard Lewis
Richard Lewis, fondateur et PDG de Fast MDx.  
© Festo SE & Co. KG
Fast MDx - opérateur
Après le positionnement manuel, les opérateurs peuvent se concentrer sur leur tâche principale, à savoir l'analyse des résultats.
© Festo SE & Co. KG
MDx rapide - préhension
Tests entièrement automatisés : un système de manipulation séparé, basé sur le portique à surface plane EXCM-30, utilise la pince électrique EHPS-16 pour transporter et positionner la plaque à micropuits entre les différentes étapes de traitement.  
© Festo SE & Co. KG
Fast MDx - pipetage 2
Le système de pipetage automatisé, composé de la tête de pipetage DHOE de Festo et de l'éjecteur de seringue jetable DHAO, peut distribuer avec précision des volumes de l'ordre de 10 µl.