Gearbox SMS image 2
Het controleproces start met punnets met druiven die via een transportband in de machine onder de camera door worden gevoerd.
Gearbox SMS image 1
Druivencontrole versneld door vision, AI en SMS
2023/01/15
|
Irlanda, Gran Bretagna
Festo automation technology aids restoration of Notre-Dame Cathedral
Rapid leaps in innovation characterise the development of additive manufacturing processes. Rotterdam-based ...
Leggi comunicato stampa
Rapid leaps in innovation characterise the development of additive manufacturing processes. Rotterdam-based company Concr3de has been working on a 3D printer for stone for more than five years, developing an inkjet technique to participate in the reconstruction of Notre-Dame Cathedral in Paris. They achieved this aim using automation technology from Festo.
Concr3de 2
The Festo ELGA actuator can have a positive pressure applied internally to prevent the ingress of dust: a critical factor in 3D stone printing.
Concr3de 1
Evert Kranendonk of Concr3de and Jeroen te Brake of Festo with the 3D printed striga for Notre-Dame Cathedral
© Festo SE & Co. KG
2022/11/11
|
Globale
Assemblaggio sicuro di macchine per la risonanza magnetica
Il futuro appartiene alla cooperazione uomo-robot. Il costruttore di sistemi BEC ha sviluppato una soluzione ...
Leggi comunicato stampa
Il futuro appartiene alla cooperazione uomo-robot. Il costruttore di sistemi BEC ha sviluppato una soluzione collaborativa per Siemens Healthineers. Inserisce con precisione bobine del peso di diverse tonnellate nei magneti delle macchine per risonanza magnetica (MRI). I cilindri elettrici Festo, che assicurano una presa sicura delle bobine, svolgono un ruolo cruciale in questo caso.
© Festo SE & Co. KG
BEC – Supporti con cilindri elettrici
Flessibili, robusti e precisi: i supporti con elettrocilindri Festo devono essere sufficientemente potenti da poter sostenere bobine fino a 1,5 tonnellate, ma allo stesso tempo non devono danneggiarli.
© Festo SE & Co. KG
BEC – Sistema di presa ad alta tecnologia
Sistema di presa ad alta tecnologia sul robot a braccio articolato. È fondamentale che le bobine non si attorciglino o scivolino quando la pinza le preleva e le inserisce nei magneti; la tolleranza per l'inserimento delle bobine nei magneti...
© Festo SE & Co. KG
BEC – Inserimento di bobine nei magneti
Soluzione collaborativa: bobine di diverse tonnellate vengono inserite con precisione nei magneti delle macchine per la risonanza magnetica.
© Festo SE & Co. KG
2022/10/19
|
Globale
Festo’s new ELGT cantilever electro-mechanical drive
Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that is ...
Leggi comunicato stampa
Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that is designed to meet the demanding specifications of modern production facilities. The new ELGT drive combines precision with high load-bearing capacity and rigidity, which makes it ideal for small parts and Lithium-ion battery manufacturing.