© Festo SE & Co. KG
2021/11/16
|
Globale
Degassing affidabile nella produzione di celle di batteria
Il degassing and sealing sono processi chiave nella produzione di celle della batteria, che seguono ...
Leggi comunicato stampa
Il degassing and sealing sono processi chiave nella produzione di celle della batteria, che seguono direttamente il contatto iniziale delle celle della batteria con la tensione elettrica. Le celle della batteria vengono perforate ed estratto il gas di formazione prodotto durante il contatto. Gli attuatori pneumatici ed elettrici di Festo vengono utilizzati per movimentare e perforare le celle della batteria.
© Festo SE & Co. KG
2021/08/31
|
Globale
Le pistole di saldatura servo-pneumatiche Festo riducono i tempi di fermo ...
Da molti anni una delle principali case automobilistiche si affida alla massima precisione ed efficienza delle ...
Leggi comunicato stampa
Da molti anni una delle principali case automobilistiche si affida alla massima precisione ed efficienza delle pistole saldatrici servo-pneumatiche Festo. Tanto da avere installato più di 2.500 pistole robot di saldatura nelle carrozzerie del marchio premium. Questa casa automobilistica è ora in grado di ridurre i tempi di fermo del 25%, grazie a un sistema Festo di manutenzione predittiva, pronto per l'intelligenza artificiale.
artificial intelligence
© Festo SE & Co. KG
Dashboard Manutenzione predittiva
Tutto in vista: i dashboard per la manutenzione predittiva offrono una panoramica dello stato della macchina.
© Festo SE & Co. KG
Manutenzione predittiva per le pistole di saldatura
Riduci i tempi di fermo del 25% con le pistole di saldatura servo-pneumatiche di Festo, pronte per l'intelligenza artificiale.
© Festo SE & Co. KG
2021/06/23
|
Globale
Costo ridotto e ottimo per integrazione terze parti
Gli assi a vite, compatti ed economici, ELGT di Festo, con doppia guida integrata, sono perfetti per la ...
Leggi comunicato stampa
Gli assi a vite, compatti ed economici, ELGT di Festo, con doppia guida integrata, sono perfetti per la combinazione in sistemi a sbalzo 2D e 3D. Sviluppati per applicazioni nell'industria elettronica, applicazioni desktop e nel nuovo settore battery manufacturing, sviluppati per essere accoppiati a servomotori Festo e terze parti, con particolare attenzione ai produttori Asiatici.
© Festo SE & Co. KG
Asse a vite ELGT 2
L'elevata capacità di carico e la rigidità fornite dalla doppia guida integrata, rendono l'asse a vite ELGT ideale per carichi elevati e corse fino a 1400 mm.
© Festo SE & Co. KG
Asse a vite ELGT 1
Costo ridotto e ottimo per integrazione terze parti: asse a vite ELGT di Festo per sistemi a sbalzo.
© Festo SE & Co. KG
2021/06/16
|
Italia
Stecam e i sistemi Motion Festo: ...
Il settore Automotive punta molto sull'aspetto della Safety per garantire il rispetto totale delle regole. Qui giocano un ruolo importante i sistemi Motion: sugli azionamenti Festo CMMT-ST e CMMT-AS è presente di serie la sicurezza ...
© Festo SE & Co. KG
2021/06/15
|
Italia
Primon realizza con Festo una linea in grado ...
Quella che raccontiamo in questo Case Study è la storia di una delle tantissime realtà italiane, dove ingegno, spirito imprenditoriale e anche un pizzico di incoscienza hanno dato vita a un’eccellenza a livello ...
Italian translation unavailable for Festo Launches the Online KVZA Butterfly-Valve Configurator.